Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我想使用 cc3100sdk 获取 WLAN 站的 IP 地址。
static _i32建立连接扣缴()
{
SlSecParams_t secParams ={0};
_i32返回值= 0;
secParams.Key =(_i8 *)密钥;
secParams.KeyLen = PAL_strlen (密钥);
secParams.Type = SEC_TYPE;
RetVal = sl_WlanConnect (((_i8 *) SSID_NAME、PAL_strlen (SSID_NAME)、0、&secParams、0);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal);
/*等待*/
while ((!is_connected (g_Status)))||(!is_IP_Acquired (g_Status))){_SlNonOsMainLoopTask ();}
返回成功;
}
此时、它正在获取 IP 地址、但我想将其打印在屏幕上。建议是否需要进行任何更改。