This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:HALcogen v4.07.00在.hcg 或关于对话框中未正确报告

Guru**** 2612495 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694298/rm48l952-halcogen-v4-07-00-not-reported-correctly-in-hcg-or-about-dialog

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我在 DCC 工作过程中遇到了问题、我们注意到发行说明和论坛中有关 HALcogen v4.06.xx 中问题的一些信息。 我确定我运行的是最新的4.07.00,但现在我怀疑安装是否正确。 我已确保所有旧版本都已安装并删除、但在打开 halcogen、检查"关于"对话框或在.hcg 文件中查看时、我会获得以下将其删除的信息。 这是一个已知问题吗、我能确信我正在生成最新代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jamie、

    您运行的是最新发布的版本 v 4.07.00。 我已经在内部报告了此问题。

    此致、
    Sunil