This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2618725 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/693173/ccs-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、


我建议您像 CCS 版本7.4.0.00015那样设置 MCU ektm4c1294xl 的闪存大小。

默认值是 链接器脚本(.lds 文件)中的闪存大小,我猜其中:

         名称源长度使用未使用的属性填充
------------ ---- ------ ---- ------ ------
  闪存00000000 00100000 00001bc4 000fe43c R X
  SRAM 20000000 00040000 00000268 0003fd98 RW X

 

因此、闪存大小为00100000、我想将其更改为较小的值。

我可以在哪里设置它?

谢谢大家。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 GNU 交叉编译器(GCC)、则项目中应包含"tm4c1294ncpdt.lds"等文件。 只需更改"memory"声明中"flash"项的"length"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用 GCC、但工程不包含它(.lds 文件)。

    但现在、我找到了方法、它位于文件中- tm4c1294ncpdt.cmd

    当我在这里更改它时、它的功能。

    谢谢