Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C123GXL 大家好、
我只想问一下 Tiva c 板中的一些内容、我使用引脚 B6作为 PWM 输出、在100%占空比下、输出大约为3.25v、这是可以的、或者电路板有一个缺陷、我在 B7上试用了它、输出是 3.37伏
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
大家好、
我只想问一下 Tiva c 板中的一些内容、我使用引脚 B6作为 PWM 输出、在100%占空比下、输出大约为3.25v、这是可以的、或者电路板有一个缺陷、我在 B7上试用了它、输出是 3.37伏
谢谢你