This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:PWM 模块

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/692612/ek-tm4c123gxl-pwm-module

器件型号:EK-TM4C123GXL

大家好、

我只想问一下 Tiva c 板中的一些内容、我使用引脚 B6作为 PWM 输出、在100%占空比下、输出大约为3.25v、这是可以的、或者电路板有一个缺陷、我在 B7上试用了它、输出是 3.37伏

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EK-TM4C123GXL launchpad 上、PB6和 PB7通过0欧姆电阻连接到 PD0和 PD1。 PD0和 PD1的配置可能会影响 PB6和 PB7上的电平。

    原理图