This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:电位器

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/690838/tm4c123gh6pm-potentiometer

器件型号:TM4C123GH6PM

当我将电位器连接到 MCU 板时、我观察到电路板调试部分中的小绿灯闪烁、甚至有时熄灭。

我无法理解为什么会发生这种情况。

我在 POT 末端连接到3.3V 电源(取自电路板本身)

我将另一个远端接地

我将滑块引脚连接到 ADC 采样的模拟输入。

更奇怪的是、当我的滑块处于其中一个极端时、我的 MCU 与我插入的 PC 断开连接、当我稍微移动滑块时、它会再次被检测到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绿色指示灯是电源指示灯。 您将滑块连接到电源或接地并将其短接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此电位器都无法正常工作。 这是可能的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用欧姆表进行研究。 这将帮助您验证正确的引脚输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、

    我同意 Peter 关于这个问题的看法... 你所描述的对于一个好的锅不应该发生什么。 欧姆表将是测试它的最佳方法。