请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 当我将电位器连接到 MCU 板时、我观察到电路板调试部分中的小绿灯闪烁、甚至有时熄灭。
我无法理解为什么会发生这种情况。
我在 POT 末端连接到3.3V 电源(取自电路板本身)
我将另一个远端接地
我将滑块引脚连接到 ADC 采样的模拟输入。
更奇怪的是、当我的滑块处于其中一个极端时、我的 MCU 与我插入的 PC 断开连接、当我稍微移动滑块时、它会再次被检测到。