主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 HALCOGEN、 TMS570LS1227
工具/软件:Code Composer Studio
您好、先生、
我在解锁器件时遇到问题。 我使用了 Halcgen 和 CCS v7.2.0、并使用 AJSM 模块锁定了我的器件。 我尝试解锁以使用 cmd 窗口,但无法连接到设备。 您可以看到下面的图像。
如何解锁设备? 您能否分享任何示例或工具? 我使用 Uniflash、如何解锁以使用 Uniflash?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好、先生、
我在解锁器件时遇到问题。 我使用了 Halcgen 和 CCS v7.2.0、并使用 AJSM 模块锁定了我的器件。 我尝试解锁以使用 cmd 窗口,但无法连接到设备。 您可以看到下面的图像。
如何解锁设备? 您能否分享任何示例或工具? 我使用 Uniflash、如何解锁以使用 Uniflash?
您好、Emre、
。 从通过 HALCoGen 生成的 jsm.asm 中找到解锁扫描模式或解锁密钥
AJSM0~AISM3是您编程到 OTP 的密钥。 解锁键为:
DBGUT 键:1aa23545....
2.在 CCS 中,双击您的目标配置文件(例如 TMS570LS3137.ccxml),然后单击“测试连接”,将生成 testBoard.dat 文件,该文件位于 c:\users\...\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\ti\x\y\BrdData (x、y 是数字,位置显示在“测试连接”窗口中):
3. dbgauth.exe 位于 c:\ti\ccsv7\con\uscif\dbgauth.exe 中
4.打开您的命令窗口,键入以下命令以解锁(用您的替换文件夹名称和解锁键)
C:\ti\ccsv7\ccommon\uscif\dbgauth.exe -c C:\Users\...\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\ti\1\0\BrdDat\testBoard.dat -s ajsm -t cortexr4 -k 1aa23545... -m 1.
这是我用来在 HDK 上解锁 TMS570LS3137ZWT 的 CCS 项目:
e2e.ti.com/.../5706.TMS570LS3137ZWT_5F00_AJSM_5F00_unlock.7z
请将此 GEL 文件放置到 C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\gel 中