This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:TMS570LS3137 AJSM

Guru**** 2580755 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, HALCOGEN, TMS570LS3137, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686560/ccs-tms570ls3137-tms570ls3137-ajsm

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHHALCOGENTMS570LS1227

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

我在解锁器件时遇到问题。 我使用了 Halcgen 和 CCS v7.2.0、并使用 AJSM 模块锁定了我的器件。 我尝试解锁以使用 cmd 窗口,但无法连接到设备。 您可以看到下面的图像。

  

  

如何解锁设备? 您能否分享任何示例或工具? 我使用 Uniflash、如何解锁以使用 Uniflash?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emre、

    。 从通过 HALCoGen 生成的 jsm.asm 中找到解锁扫描模式或解锁密钥

      AJSM0~AISM3是您编程到 OTP 的密钥。 解锁键为:

     DBGUT 键:1aa23545....

    2.在 CCS 中,双击您的目标配置文件(例如 TMS570LS3137.ccxml),然后单击“测试连接”,将生成 testBoard.dat 文件,该文件位于 c:\users\...\AppData\Local\Texas Instruments\CCS\ti\x\y\BrdData (x、y 是数字,位置显示在“测试连接”窗口中):

    3. dbgauth.exe 位于 c:\ti\ccsv7\con\uscif\dbgauth.exe 中

    4.打开您的命令窗口,键入以下命令以解锁(用您的替换文件夹名称和解锁键)

    C:\ti\ccsv7\ccommon\uscif\dbgauth.exe -c C:\Users\...\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\ti\1\0\BrdDat\testBoard.dat -s ajsm -t cortexr4 -k 1aa23545... -m 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我尝试了您的建议、但我现在也有同样的问题。 您可以看到下面的屏幕截图。

    您能否与 CCS 分享任何解锁示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emre、

    我看到您在执行连接测试时遇到 JTAG 连接问题。 通过"连接测试"生成的电路板文件可能不适用于 AJSM 解锁。

    您可以使用 dbgauth.exe 或 CCS 来解锁 AJSM、但两者都使用相同的方式。 对于 CCS 方法,我们添加 dbgaut.... GEL 文件中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢你的答复。 我在 JTAG 连接方面没有遇到任何问题。 您可以在下面看到测试连接数据。

    (三
    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\EMREIL~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库构建日期为"2017年23日"。
    库构建时间为'19:37:36'。
    库软件包版本为'6.0.628.3'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试成功。
    JTAG IR 指令路径长度为6位。

    JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
    JTAG DR 旁路路径长度为1位。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试成功。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针]
    (二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原始帖子显示已中止的 JTAG 连接:

    您是否能够使用新的板级配置文件解锁 JTAG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我仍然无法使用新的板级配置文件解锁。 我遇到了相同的问题、"在 cmd 窗口的电路板配置信息中找不到指定的器件名称"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emre、

    您的电路板可能存在 JTAG 连接问题。 您使用的是哪种电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我使用 Hercules TMS570LS3137开发套件,并在我们的设计 ECU 上试用了 TMS570LS1227ZWT。 但我有相同的问题。 我昨天发送了 SAFETI 论坛的 NDA 文档。 也许我可以找到任何解决方案。 我希望永远不要锁定我的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我用来在 HDK 上解锁 TMS570LS3137ZWT 的 CCS 项目:

    e2e.ti.com/.../5706.TMS570LS3137ZWT_5F00_AJSM_5F00_unlock.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将此 GEL 文件放置到  C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\gel 中

    e2e.ti.com/.../4024.tms570ls3137_5F00_ajsm_5F00_unlock.gel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我已经解锁了器件 TMS570LS3137 HDK、现在可以使用它。 但我使用 SPNA232.zip 执行此操作、第二个问题是 TMS570LS1227。 我们在设计板上使用 TMS570LS1227。 当我需要闪存时、我们应该将其解锁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emre:

    请使用与 LS3137相同的步骤。 LS1227 AJSM 没有什么特别之处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    非常感谢你的帮助。 我解决了问题、并且再次使用我们的器件。 谢谢你。