This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:TPS22924C 的 TM4C 微控制器驱动强度

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22924C, TM4C1231H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685702/tm4c1231h6pm-tm4c-micro-controller-drive-strength-for-tps22924c

器件型号:TM4C1231H6PM
主题中讨论的其他器件:TPS22924C

大家好、

我们在设计中使用的是 TM4C1231H6PM。 我们计划使用 MCU 的单个 GPIO (引脚6具有8mA 驱动强度)启用3个 TPS22924C IC。  

敬请告知我们、MCU 是否能够通过单个输出引脚驱动3个 IC!?

感谢您的快速响应。

此致、

Spandana Peramala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Spandana Peramala"]请告诉我们 MCU 是否能够通过  单个输出引脚驱动3个 IC (TPS22924C)!?

    虽然"不合格"是"团队"( 除了寻求"健康"之外)的任何部分-我是否可以提供以下信息?

    • 通常、此类答案位于 MCU GPIO 上的"电流需求"中-由外部器件施加。
    • 我找到了28页的器件数据手册-可以找到 TPS22924C 的"ON"输入施加的"电流需求"列表的"NO/ZERO "。
    • 确实出现了规格。 对于"离子"(导通状态、输入泄漏电流-标记为0.1µA μ A)、我不清楚这是否适用于"导通"输入。   

    在查找和阅读设备手册之前,我将建议 您使用'You RTFM'。。 然而、尽管有6页性能曲线-在正常的"打开"运行条件下没有"离子"轨迹-显示了!

    遵循"建议运行条件"-其中一个(合理)期望出现此类数据:

    包含电流的"组套"-在"VIH"运行条件下-(之前)为预期值。   除了0.1µA -'导通状态-输入(泄漏)电流'-我"干起来"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Spandana 您好!

    我同意 CB1、MCU 功能需要通过了解此功能所需的最大电流消耗来确定。

    如果唯一受控的引脚是导通引脚、那么我会非常自信可以一次驱动其中的三个引脚、但如果不知道单个器件的最大电流消耗、我们无法肯定。

    不过、我预计导通等使能线路的峰值电流会相当低。 您可能想向电源团队说明这一点、以便充满信心。