Other Parts Discussed in Thread: TPS22924C, TM4C1231H6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1231H6PM 主题中讨论的其他器件:TPS22924C、
大家好、
我们在设计中使用的是 TM4C1231H6PM。 我们计划使用 MCU 的单个 GPIO (引脚6具有8mA 驱动强度)启用3个 TPS22924C IC。
敬请告知我们、MCU 是否能够通过单个输出引脚驱动3个 IC!?
感谢您的快速响应。
此致、
Spandana Peramala。