This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:ADC 多通道

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/676438/tm4c123gh6pm-adc-multichannel

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、

Q.1.有两个 ADC 模块、即 Tiva TM4C123GH6PM 中的 ADC0和 ADC1。 我想 一次连接6个传感器、所以我想知道 是否可以对 ADC0和 ADC1这两个模块使用 SS0和 SS0?

问题2.在 Tiva 的 ADC 模块的方框图中 有 SS0、采样序列发生器0的块,这两者之间有什么区别?

问题3. 控制/状态块的用途是什么?

数据表中未正确给出这些块说明。

我已附上下面的图表。

#include
#include
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/adc.h"
int main (空)

uint32_t ui32ADC0Value[4];
volatile uint32_t ui32TempAvg;
volatile uint32_t ui32TempValueC;
volatile uint32_t ui32TempValueF;
SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHz);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_ADC0);
ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE、1、ADC_TRIGGER_PROCESSOR、0);
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、1、0、ADC_CTL_TS);
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、1、1、ADC_CTL_TS);
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、1、2、ADC_CTL_TS);
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、1、3、ADC_CTL_TS|ADC_CTL_IE|ADC_CTL_END);
ADCSequenceEnable (ADC0_BASE、1);
while (1)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Abhishek Dutta">Q.1.有两个 ADC 模块、即 Tiva TM4C123GH6PM 中的 ADC0和 ADC1。 我想 一次连接6个传感器、所以我想知道 是否可以对 ADC0和 ADC1这两个模块使用 SS0和 SS0?[/QUERT]

    是的、您可以。 请参见下图。 ADINx 在两个 ADC 模块之间共享。

    [引用 user="Abhishek Dutta"]问2..在 Tiva 的 ADC 模块的方框图中 ,有 SS0、采样序列发生器0的块,这两者之间有什么区别?[/quot]

    SS0的块是什么意思? 我在图中看不到这一点。 图中显示了四个采样序列发生器 SS0、SS1、SS2和 SS3。 每个都支持不同数量的样本。 例如、SS0可以支持8个采样、而 SS3只能支持1个采样。 如果您有六个传感器需要采样、则需要选择 SS0。

    [引用 user="Abhishek Dutta"]Q.3. 控制/状态块的用途是什么?

    对于每个采样序列发生器、您需要先正确配置它们、然后才能使用它们。 我建议您在数据表中浏览这些寄存器。 更好的是、我建议您查看 TivaWare 库 ADC 示例、您将更好地了解如何配置 ADC。 TivaWare 库 API 将为您抽象配置、因此您无需准确了解每个控制寄存器的配置方式。