This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DCAN ECC 测试

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/675948/tms570lc4357-dcan-ecc-testing

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我最近一直在阅读 DCAN、现在我正在尝试测试 DCAN RAM ECC 功能。 我并不完全清楚 SECDED 机制。 我们需要的所需功能是、在任何 ECC 错误(单个或双个)上、应该通知 ESM。 我们不想更正任何 ECC 错误。 那么、我要问的问题是:

1. ECC 检查是否默认启用? 如果不是、如何启用它、它是否与 SECDED 相同?

2、如何注入故障来测试 ECC 功能。 TRM 中的第27.15.3节似乎应该是这样做的方法、但在我的实施中未检测到错误。

谢谢、

密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milin、

    1、ECC 可通过 CAN 控制寄存器的 PMD 位域启用或禁用。 如果启用 SECDED、ECC 位将自动生成并被检查。 默认情况下禁用 ECC。

    通过 ECC 控制和状态寄存器的 ECCMODE 域、可以启用或禁用单位纠错功能(默认设置:启用)。 在诊断模式下、ECC 错误不会报告给 ESM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试通过设置 PMD 位来启用 ECC、但这会导致初始化时出现 ECC 错误。 这是因为 DCAN RAM 未使用存储器硬件初始化寄存器进行初始化。 我在添加它之后使它正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milin、

    很好、它工作正常。 存储器初始化将根据其存储器错误检查方案(ECC)初始化其存储器。