This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助学生申请

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/674406/please-help-a-student-with-application

主题中讨论的其他器件:CC3100

晚上好。

我有一个要实现的应用。 我的应用相当简单:

1.相机将拍摄照片并将其输出到微控制器

2.麦克风将录制音频并将其输出到微控制器

3.微控制器将以无线方式将图片和音频发送到计算机

4.计算机将运行一个程序来处理该数据

5.计算机将音频数据发送回微控制器

6.微控制器会将该音频输出到扬声器

这就是我的想法:

使用 Arducam 通过 SPI 向 TM4C1294 MCU 发送 JPEG 图片

2.使用 TM4C 的模数转换器记录模拟麦克风数据并将其数字化

3.使用适用于 TM4C 的 CC3100 WiFi BoosterPack 将数字化摄像头和音频数据无线发送到桌面上的计算机程序

4.通过 WiFi 将音频数据从桌面发送回 MCU、然后通过 SPI 将其发送到数模转换器、然后再发送到扬声器

这种系统架构是否正确、如果是、这种硬件是否可以完成工作? 是否有人对此应用程序有任何建议、最好是在硬件上(尽管所有建议都非常感谢)?

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Charles Requiroth"]我的应用程序相当简单

    从(位于/附近) 50、000英尺的角度来看、许多应用程序似乎"简单"。    

    在(通常)实施过程中-无休止的和级联的细节入侵-以及(从很远的距离)被视为"简单"的东西-可能不再如此注意!

    您的:

    • 完成的时间范围
    • 资源和现有技能集("学生"以外)
    • 计算机程序-驻留在桌面上
    • 性能规格-尤其是摄像机及其数据传输的性能规格

    您的(初始)选择是否可能过于宽泛-过于苛刻?   所附的处罚是什么-您应该是"(但未指定)时限内无法完成(一切)?"   

    是否不会证明"更安全"-您可以(稍微)-减少这一挑战的深度和广度?   您列出的每一项商品-都有海报-"损毁-烧坏"-然后降落在这里-出血和请求帮助...   您可能不想、 "加入该组..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我同意 CB1、您正在为一项艰巨的任务做好准备。 此外、考虑到项目范围、TM4C 可能不太适合您。 除了 TI 的 CC3100设计外、我们对诸如 CC3100等 WiFi 芯片的支持不多、而 MSP432 (也是 ARM 内核 MCU)被插入到 SimpleLink 库中、因此提供了更多用于使用 CC3100的配套资料、包括最新的 SDK。 MSP432还提供良好的 ADC 性能、因此您将不会缺少它。 您可能希望利用该设置、该设置更适合您的应用、因为在公式中添加 WiFi 后、我看不到任何提及 TM4C 外设的情况、这些外设会使其优于 MSP432 (USB、CAN、以太网等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好 CB1、

    我试图使它听起来不那么令人畏惧、而实际上希望它能促进讨论。 为您提供更多信息...

    -没有完成的时间范围,此设备是我作为个人发明人所做的事情

    虽然我有为微控制器配置外设以及为各种应用连接不同器件的经验、但我还是一名学生

    驻留在桌面上的计算机程序只需要能够访问微控制器发送的数据并将其存储在变量中,以便我使用的软件库可以访问它。 程序可能会读取音频数据并将其打包成标头、从而使其成为特定类型的文件、例如.mp3或其他文件。 还不确定。

    -只需按下按钮、摄像机就可以在几秒钟内发送几张照片。 这里没有具体的标准。 我认为现在、Arducam 通过 SPI 总线输出1或2 MB 的图像、该图像(我想、在我的头顶上)以8 MHz 的频率运行、这意味着它可以在几秒钟内输出几张图片、效果很好。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    您的(初始)选择是否可能过于宽泛-过于苛刻?   所附的处罚是什么-您应该是"(但未指定)时限内无法完成(一切)?"   

    是否不会证明"更安全"-您可以(稍微)-减少这一挑战的深度和广度?   您列出的每一项商品-都有海报-"损毁-烧坏"-然后降落在这里-出血和请求帮助...   您可能不想、 "加入该组..."

    [/报价]

    当然、我可能会在这里过于深入。 我现在遇到的问题是、我想到了一个应用、我对硬件有一些想法、但我并不真正知道我需要什么。 只是在寻找一个健全的检查、以便我能够完成我想要完成的工作。 更重要的是、我正在寻找有关产品选择的建议、这些建议可能会随资源一起提供、从而使这种开发更轻松。

    我还应该提到的是、我的 TM4C MCU 已经能够使用 ADC 读取麦克风数据、并通过 SPI 将数据输出到扬声器、我主要是在努力使用无线连接部件并将这些数据从台式机中传输到/从台式机中。

    再次感谢你。

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您-但我认为您的回答应该针对(拉尔夫和我)。    (他和我达成了基本一致。)

    Ralph 提出了非常相关的观点: WiFi 支持-但我要注意的是、虽然您对摄像头方面有"未指定"的性能要求-但您应该知道 Cortex M4器件存在-其中包括(适当的)"摄像头外设模块"-它消除(完全)摄像头数据的传输要求-以及(完整的) Arducam!    同时显著提高性能!   这是一项重大的设计改进-不是吗?

    对"商业产品"的适当调查(合理地)会使您的设计受益匪浅。     (即为您创建一个"参考框架")  这样至少可以(部分)深入了解"性能规格"-这应该会建议您的设计-指导您的组件选择-并使您的项目具有(某种程度上)竞争力...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "是否有人对此应用有任何建议、最好是在硬件上(尽管所有建议都非常感谢)?"

    微处理器、而不是微控制器、是您更好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

       我建议使用以下这些组件。 请参阅、链接

    1. CC3200 LaunchpadCC3200SF Launchpad - ARM Cortex M4 + WiFi 网络处理器。
    2. 音频 Booster Pack BOOSTXL-AUDIO -与 CC3200XX Launchpad I2S 引脚引脚兼容。
    3. 适用于 CC3200XX Launchpad 的 MT9D111摄像头模块

       您需要首先使 CC3200XX Launchpad 与音频 Booster Pack 配合使用、然后再执行 MT9D11摄像头模块示例程序。 然后、您将所有这些集成在一起。 但是、如果您不熟悉这一点、这很困难。 您可以在 TI SimpleLink WiFi 论坛寻求帮助。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了…… 然而、海报"Danny"尚未介绍此要求。  

    这些组件中是否有任何一个以其"特性、功能、性能优势"著称?    或者-它们只是"方便的"-这是否是任何"发明"的"驱动源"?   

    由于(几乎)没有在 MCU 中使用的(适当的)摄像头外设模块、因此可以(几乎)保证将此项目呈现为"非竞争!"

    任何此类"发明"(提供低于标准的性能)( 甚至不"意识到 "竞争标准规范")都不可能"走向遥远/繁荣。"

    不应该成为任何"发明"的一个非常关键的部分-是否是对 "近乎竞争的产品"的集中和深入研究-以"确定其规格、功能和价格?"   从"如此有限"-供应商安全包-(严格出于易用性/熟悉程度)中进行选择、而不是花时间和精力"正确选择"-对任何此类"发明"产生"严重怀疑"(?)"