晚上好。
我有一个要实现的应用。 我的应用相当简单:
1.相机将拍摄照片并将其输出到微控制器
2.麦克风将录制音频并将其输出到微控制器
3.微控制器将以无线方式将图片和音频发送到计算机
4.计算机将运行一个程序来处理该数据
5.计算机将音频数据发送回微控制器
6.微控制器会将该音频输出到扬声器
这就是我的想法:
使用 Arducam 通过 SPI 向 TM4C1294 MCU 发送 JPEG 图片
2.使用 TM4C 的模数转换器记录模拟麦克风数据并将其数字化
3.使用适用于 TM4C 的 CC3100 WiFi BoosterPack 将数字化摄像头和音频数据无线发送到桌面上的计算机程序
4.通过 WiFi 将音频数据从桌面发送回 MCU、然后通过 SPI 将其发送到数模转换器、然后再发送到扬声器
这种系统架构是否正确、如果是、这种硬件是否可以完成工作? 是否有人对此应用程序有任何建议、最好是在硬件上(尽管所有建议都非常感谢)?
谢谢、
查尔斯