主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、 TPD4S012、 TM4C1294NCPDT、 TPS2052B
插入 几次 USB0 OTG 端口 电缆后、整个 MCU 可能会突然 POR、原因不好。
怀疑 VBUS 是唯一 的5伏耐压引脚(PB1) 、 在将电缆插入 USB 集线器端口时、不受5V 齐纳二极管甚至是连接到 PB1的串联电阻器的保护。
当 我们按照 TI 原理图 EK-TM4C1294XL 进行正确 的 USB 端口设计并销毁两个 MCU (28.00美元)以及安装/删除 烧毁的 MCU 的时间时、这是一个问题!
两个经过 MCU 测试 的 POR 是否完全相同 、导致 MCU 温度 在 USB 输入区域过热、 这可能是 正确 USB 端口布局的不良原理图示例的迹象?
请注意 、适用于 USB 信号的 TPD4S012 (4通道) ESD 抑制 器数据表未能正确识别引脚1的方向并使用引脚1的底部焊盘视图、接地端的安装人员无法通过塑料芯片看到。 芯片太小了、即使 在8倍频放大时、也几乎不能在 引脚1侧附近形成一个白点中间点、在另一个角上形成一个凹点、任何人 都可能认为引脚1、但不是引脚1。
这是 TI 在 EK-TM4C1294XL 上安装相同 IC 的方式、我们用于确保 ESD 保护芯片以正确的方向安装。 数据表中也没有列出回流焊或引脚焊接温度、但我们将气流保持在245*C 以下10秒。 它没有任何接地短路或任何其他相邻引脚。
16V 齐纳二极管 TPD4S012如何保护 TM4C1294KCPDT VBUS 输入?
8.2.2.1 D+、D-、ID 和 VBUS 引脚上的信号范围:
TPD4S012有3个引脚、支持0至5.5V 信号、这些引脚适合 D+、D–和 ID 引脚。 。
VBUS 引脚适合 VBUS 线路、其优点是能够承受高达16V 的电压