This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM57L:连接问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/731788/ccs-launchxl2-rm57l-connection-problem

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想将 Launchpad 与 CPU 连接、但从 UART 串行 USB 电缆断开连接后、我无法将其连接到任何 CPU。

我尝试验证了它的连接、但它也未出现在 CCS 或器件管理器中。

驱动程序安装在 CPU 中、但仍无法读取 LaunchPad。

5V 的通电 LED 亮起、但 launchpad 未连接。

移除 UART 电缆后、限流 LED 亮起10秒钟。 之后、整个 launchpad 都已死亡。

下面是 LaunchPad 的图片。

P.S. 在进行短路测试时、我发现3.3V 和 GND 短路。 您能帮助我确定问题可能发生在哪里吗?

迫不及待地等待您的回复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查焊接!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试了所有连接、但带有振荡器的 C2看起来很短。

    这是否是3.3V 和 GND 短路的原因?

    3.3V 是否以某种方式与 OSCOUT 引脚连接(假设 Kelvin_GND 和 GND 是公共的)?

    请尽快答复。

    迫不及待地等待您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali Zain、
    很难说出原因所在。 找到问题所在的唯一方法是调查您的 LaunchPad! 3V3电源稳压器(和电源稳压器本身)"背后"的任何组件都可能是原因。 首先应进行目视检查、然后是有源组件、最后是无源器件。

    原理图可在以下位置找到: processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_570LC43_RM57L_SCHEMATICS.pdf

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3V 稳压器位于何处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    <<<我已经测试了所有连接、但是带有振荡器的 C2看起来很短。
    我不明白。
    <<<这可能是3.3V 和 GND 短路的原因吗?
    <<< 3.3V 是否以某种方式与 OSCOUT 引脚连接(假设 Kelvin_GND 和 GND 是公共的)?
    没有任何地方可供选择和假设。 检查原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经检查了原理图。 我找不到它们之间的任何连接。

    还有什么可能出错了?

    P.S. 现在、当我连接 launchpad 时、电流限制的红色 LED 亮起。 这是什么意思?

    请尽快回复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了给您一个答案、我需要查看 LP 手册。
    您也可以这样做、无需等待我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    <<<我不理解。
    我想说电容器短路了。
    <<<<There is no place for assumptions. 检查原理图。
    我已经检查了原理图。 我找不到3.3V 和 OSCOUT 之间的任何连接。

    还有什么问题呢?
    如果电容器短路、如何在该板上识别它?

    请尽快回复。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电容器不能短路。
    C2应连接到 OSCOUT 和 Kelvin_GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 C2未短接、则 OSCOUT 和 Kelvin_GND 如何短接?
    我已使用万用表检查 C1是否短路、但 C2是否短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C2的大小是多少? 0402?
    焊接错误、C2受损或 MCU 因 ESD 受损?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移除电容器 C2后、我进行了短路测试、但 OSCGND 和 Kelvin_GND 仍然短路。
    这意味着什么?

    请尽快回复。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道。
    我不是一个很好的人。
    让我们等待来自 TI 的人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这个线程锁定自己之前、您能告诉其他人吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是 TI 员工、我不知道如何做到这一点。
    您可以创建一个新帖子、其中包含您已完成的操作和观察到的操作的逐步说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 感谢您的回答。

    Khuda Hafiz。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解损坏情况的唯一方法是隔离+3V3供电的不同组、并观察何时会解决短路问题。 请从 IC 开始。 无源器件通常不会导致短路。
    有人提出的任何建议都将受到打击、因为董事会不在他手中。

    此外、您还可以联系您当地的 TI 代表。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您已经告诉过这一点。 我会尝试这个。

    谢谢。

    此致、