请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-RM57L 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我想将 Launchpad 与 CPU 连接、但从 UART 串行 USB 电缆断开连接后、我无法将其连接到任何 CPU。
我尝试验证了它的连接、但它也未出现在 CCS 或器件管理器中。
驱动程序安装在 CPU 中、但仍无法读取 LaunchPad。
5V 的通电 LED 亮起、但 launchpad 未连接。
移除 UART 电缆后、限流 LED 亮起10秒钟。 之后、整个 launchpad 都已死亡。
下面是 LaunchPad 的图片。
P.S. 在进行短路测试时、我发现3.3V 和 GND 短路。 您能帮助我确定问题可能发生在哪里吗?
迫不及待地等待您的回复。
此致、