This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C129POE:需要了解此实现的输出规格

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129POE, TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728531/tidm-tm4c129poe-need-to-know-output-specification-of-this-implementation

器件型号:TIDM-TM4C129POE
主题中讨论的其他器件: TPS23753

你(们)好

我们有兴趣将 TPS23753APW 用于我们的物联网 Arm Cortex 设计。 我们提供了参考设计 TIDM-TM4C129POE、可以看到 PoE 拓扑可产生5V 电源轨和降压稳压3.3V)。

无法找到的信息是可从5V 电源轨汲取的最大电流。 在 TPS23753的规格中、它的状态为405mA、但没有提到的输出电压信息、相反、在参考设计中、您可以看到它的额定电压为5V、但看不到您可以从该电源轨获取的最大电流。

请提供建议。

非常感谢

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    查看原理图、这是一个5V/2A 转换器。 请告诉我这是否有帮助! 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望它能有所帮助。 您能告诉我 PoE 转换器的405mA 能力指的是什么电压吗? 您认为它是5V/2A 输出吗?

    此致

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我们根据额定电压为5V/2A 的电源变压器规格设计 PoE 转换器(同时保持在 PoE PD 最大功率规格内)。

    405mA 是指 PSE 在100m Cat5e 电缆后提供的电压。 根据 IEEE 标准、1类应用的 PD 输入电压范围为37-57V。 这意味着 PD 能够在达到电流限制之前提供15W 的功率。 但是、如果连接到符合 IEEE 标准的 PSE 并使用100m 以太网电缆(也符合标准)、则最大 PD 输入功率限制为13W (405mA 只是增加了裕度)。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、这是否回答了您的问题?

    我们认为这一问题已经解决,但我们希望你能同意。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、