请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-TM4C129POE 主题中讨论的其他器件: TPS23753
你(们)好
我们有兴趣将 TPS23753APW 用于我们的物联网 Arm Cortex 设计。 我们提供了参考设计 TIDM-TM4C129POE、可以看到 PoE 拓扑可产生5V 电源轨和降压稳压3.3V)。
无法找到的信息是可从5V 电源轨汲取的最大电流。 在 TPS23753的规格中、它的状态为405mA、但没有提到的输出电压信息、相反、在参考设计中、您可以看到它的额定电压为5V、但看不到您可以从该电源轨获取的最大电流。
请提供建议。
非常感谢
Tom