请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137-EP 下载 F021闪存 API 的链接已断开。 您知道哪里可以下载 F021闪存 API 和 FEE 驱动程序吗?
我知道、使用这些库是我们在 TMS570LS3137-EP 上写入/读取/擦除数据闪存的唯一方法、这是正确的吗?
如果我们要在应用中使用该库、我需要对其进行认证。 源代码不随库一起提供、因此、对于如何认证或完全测试此闪存库或驱动程序、是否有任何想法?
感谢你的帮助。