This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:F021闪存 API 和 FEE 驱动器下载

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728270/tms570ls3137-ep-f021-flash-api-and-fee-driver-download

器件型号:TMS570LS3137-EP

下载 F021闪存 API 的链接已断开。 您知道哪里可以下载 F021闪存 API 和 FEE 驱动程序吗?

我知道、使用这些库是我们在 TMS570LS3137-EP 上写入/读取/擦除数据闪存的唯一方法、这是正确的吗?  

如果我们要在应用中使用该库、我需要对其进行认证。 源代码不随库一起提供、因此、对于如何认证或完全测试此闪存库或驱动程序、是否有任何想法?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将联系负责此软件的团队、查看是否可以修复链接。 如果您今天没有收到我的回复、负责此设备的应用工程师将在周一返回办公室时处理该问题。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 这是无法找到的链接。

      

    找到的内容。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此链接是否提供您所需的内容:

    www.ti.com/.../hercules-f021flashapi

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确实如此。 不确定其他页面上的链接为何不起作用。 感谢你的帮助。

    您是否对帖子中的其他问题有解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我不是。 Wade 应该能够在周一为您提供帮助。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    我正在与目录团队进行核对、并应能很快提供其他信息。

    谢谢、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin、很抱歉耽误你的时间。 我没有收到团队的其他反馈。
    但是,我确实发现有几个员额是有关的。
    e2e.ti.com/.../2216905
    e2e.ti.com/.../438225

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水