This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:Tiva

Guru**** 2592470 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/730799/ccs-tm4c123gh6pm-tiva

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想在 Tiva 板的 UART1上连接一个传感器。 因为我们无法从该端口读取值。 锁定后、是否可以建议如何使用 CCS6 IDE 解锁 UART1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些用于配置 UART1的示例代码

    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART1);
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB0_U1RX);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB1_U1TX);
    GPIOTypeUART (GPIO_PORTB_BASE、PinPinTypeUART GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    UARTConfigSetExpClk (UART1_base、SysCtlClockGet ()、9600、(UART_CONFIG_WLEN_8 |UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE));
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bob、
    但是 uart1被锁定。 我们需要解锁它。
    您能建议解锁方式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UART1被锁定是什么意思? 您是否能够使用 Code Composer 连接到器件? 您使用的是什么硬件? 是 EK-TM4C123GXL 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    它是 tm4c123ghpm。 锁定意味着我们将任何传感器连接到 uart1的引脚。 它不会从 uart1的 Rx 引脚读取值。 如果我们使用 uart0执行同样的操作、它将读取该值。
    我已经完成了 uart1初始化、您已经共享了代码。 不管用。
    如果我们对 uart0执行相同的代码,它就可以正常工作。
    表示 uart1无法读取。
    我已经检查了他们有很多普通人面临的同一问题。 它已锁定。
    因此、如果您可以建议。 编码如何解锁 uart1。
    此致
    Ganesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、只有 JTAG 和 NMI 引脚被锁定。 非 UART1。 有关解锁这些引脚的信息、请参阅此论坛标题为"诊断常见开发问题"的第二篇文章。 但这不是您的问题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/f/908/t/374640

    您将哪些引脚用于 UART1、PB0和 PB1或 PC4和 PC5? 这里有两个项目、一个在端口 B 上有 UART1、另一个在端口 C 上。两个示例都不需要解锁端口。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/UART1.zip

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/UART1_2D00_PC5.zip

    这是验证正常运行的逻辑分析仪输出的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Bobb、

    我已 清除我的问题。