Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL、
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我想在 Tiva 板的 UART1上连接一个传感器。 因为我们无法从该端口读取值。 锁定后、是否可以建议如何使用 CCS6 IDE 解锁 UART1。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我想在 Tiva 板的 UART1上连接一个传感器。 因为我们无法从该端口读取值。 锁定后、是否可以建议如何使用 CCS6 IDE 解锁 UART1。
下面是一些用于配置 UART1的示例代码
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART1); SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB); GPIOPinConfigure (GPIO_PB0_U1RX); GPIOPinConfigure (GPIO_PB1_U1TX); GPIOTypeUART (GPIO_PORTB_BASE、PinPinTypeUART GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); UARTConfigSetExpClk (UART1_base、SysCtlClockGet ()、9600、(UART_CONFIG_WLEN_8 |UART_CONFIG_STOP_ONE|UART_CONFIG_PAR_NONE));
默认情况下、只有 JTAG 和 NMI 引脚被锁定。 非 UART1。 有关解锁这些引脚的信息、请参阅此论坛标题为"诊断常见开发问题"的第二篇文章。 但这不是您的问题。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/f/908/t/374640
您将哪些引脚用于 UART1、PB0和 PB1或 PC4和 PC5? 这里有两个项目、一个在端口 B 上有 UART1、另一个在端口 C 上。两个示例都不需要解锁端口。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/UART1.zip
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/UART1_2D00_PC5.zip
这是验证正常运行的逻辑分析仪输出的图片。