This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:使用"#define & quot;只有一个参数

Guru**** 2527400 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/727450/ccs-tm4c123gh6pm-using-define-with-only-one-argument

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

以下代码是从 Tiva C Launchpad 专题讨论会实验14复制的:

#include "stdint.h"
#include "stdbool.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_ints.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "sensorlib/hw_isl29023.h"
#include "sensorlib/i2cm_drv.h"
#include "sensorlib/isl29023.h"
#define debug

我的问题是关于最后一行(标记为红色)
我从未见过以这样的方式使用#define ...我习惯了以下内容:
#define debug se_number

这是否是拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为原因是调试是一个预定义符号。 请参见下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    您能解释一下预定义符号的概念及其工作原理吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不为符号分配值的情况下定义符号仍允许在以下指令中使用:

    #if defined (debug)
    ...
    #endif 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看编译器命令开关、如下所示。

    -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi -me --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include --include_path="C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178 --g --define=debug --define=part_TM4C123GH6PM --define=target_off_error=bloat_display_error=bloat_bid_off-bidag1 -display_error=bulk_off-bulk_display_bulk=bat_display_off-diag=p225-bulk_remot_remot

    --define 就像 C 文件中的#define name 一样。 如果省略了 def、则将名称设置为1。 因此、在本例中的调试等于1。 下面是 C TI ARM 编译器用户指南的摘录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白-谢谢。

    蔡国荣说了些什么呢?
    "调试"是否必须是预定义符号才能在"如果定义"指令中使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以询问-"什么是"、"要绘制的行"-在授予(仅部分)名称中-"预定义状态?"

    难道不会(更好)通过颜色编码(或其他方式)提醒用户注意这种"独特的处理"、而不是要求(更困难和更耗时)搜索并研究对"编译器命令切换"的审查?

    供应商代理(以任何方式)都不会创建或煽动此问题、但事实证明、"不太直观!"   (也许-要求苛刻。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、它可以在源文件中定义、但在使用前必须对预处理器可见。

    #define debug……
    
    #if defined (debug)
    ...
    其他....
    
    #endif 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以供您参考。