This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:计算机无法检测到微控制器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725718/ek-tm4c123gxl-computer-is-unable-to-detect-microcontroller

器件型号:EK-TM4C123GXL

我最近为我的某个课程购买了此微控制器、并且我的计算机无法检测到它。 我测试了一些同学用我自己的微型 USB 电缆购买的相同微控制器、并且计算机能够检测到他们的微控制器。 对于我的微控制器、我已经从设备管理器中重复扫描了新的硬件更改、但它没有检测到我的微控制器。 下面、我已经在我的台式机和笔记本电脑上测试了我的微控制器。

对于我的桌面、我运行的是 Windows 10。 对于我的笔记本电脑、我使用的是并行桌面上的虚拟机、并运行 Windows 10。 我该怎么做才能检测到微控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aiden、

    我建议您安装 ICDI 驱动程序,并查看它是否能解决问题: www.ti.com/.../STELLARIS_ICDI_DRIVERS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示、"支持"ESD 敏感型 LPAD、证明"不符合您的最佳利益!"    也不是您的板。

    请注意、大多数 ESD 安全型防静电"袋"-仅在袋内侧提供 ESD 保护-袋外表面通常会减去此类 ESD 涂层。   (节省成本)

    您可以考虑使用"卓越的方法"来处理此类电路板、即使(尤其是在 ESD 销毁方面)已经(尚待注意)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我已经安装了 ICDI 驱动程序、但我的笔记本电脑/计算机没有检测到微控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一定会采取预防措施来防止 ESD 损坏。 目前、微控制器能够打开、我能够使用用户开关来更改 LED 的颜色。 微控制器的功能仍然可用、但我不确定为什么我的笔记本电脑/计算机无法检测到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Aiden Chan ]'我测试了一些同学用我自己的微型 USB 电缆购买的相同微控制器、并且计算机 (1) 能够检测到它们的微控制器。  对于我的微控制器、我已经从设备管理器(2)中重复扫描了新的硬件更改、但它没有检测到我的微控制器。  下面我已经在台式机和笔记本电脑上测试了我的微控制器。

    尽管您的描述(如上所述)很广泛-但它并未"完全/正确"详细说明您的"测试方法"。

    1.  哪台计算机?   ("和计算机...")   其中包括:
      1. 同学的电脑 (其中几台甚至是)
      2. 您的桌面
      3. 您的笔记本电脑
    2. 再次-("从设备管理器") 哪台计算机?

    如果我们假设(或接受) 您的台式机和笔记本电脑"无法检测到您的 LPAD "-是否无法证明 (甚至是)最终结论-"将 LPAD 连接到"同学的计算机?"   (已证明能够"检测"此类 LPad!)   "事实收集"证明了(非常)关键、但不知怎么)似乎"逃避了"您(否则)的全面测试。

    由于 JTAG 引脚被"出口到外部世界"(它们证明容易受到 ESD 的影响)、并且"带电荷"的 USB 电缆已经过"验证"、因此可以"让它们消亡!"

    您的电路板(曾经)是否被(任何)计算机识别?   

    我敢打赌、(您的)电路板"刚到货"-已经(大约)有一段时间了-(抱歉)不当处理(即使"他人"进行了此操作)会"将您的 JTAG 输入"插入"。   (JTAG 'ID'的工作-因为电路板在发货给您之前'Wis'已成功编程-因此'Handling '上升 到'far f顶级' - 'JTAG Failed、suspect list'。)   和... "运动枪"是通过这些"想法不足"(LPAD "布局"照片)到达的(银盘上)...

    如果此类"ESD 邀请处理"是"标准"、则您的学校"已经或正在" 在正确准备 "凹痕"方面失败!