我最近为我的某个课程购买了此微控制器、并且我的计算机无法检测到它。 我测试了一些同学用我自己的微型 USB 电缆购买的相同微控制器、并且计算机能够检测到他们的微控制器。 对于我的微控制器、我已经从设备管理器中重复扫描了新的硬件更改、但它没有检测到我的微控制器。 下面、我已经在我的台式机和笔记本电脑上测试了我的微控制器。
对于我的桌面、我运行的是 Windows 10。 对于我的笔记本电脑、我使用的是并行桌面上的虚拟机、并运行 Windows 10。 我该怎么做才能检测到微控制器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我最近为我的某个课程购买了此微控制器、并且我的计算机无法检测到它。 我测试了一些同学用我自己的微型 USB 电缆购买的相同微控制器、并且计算机能够检测到他们的微控制器。 对于我的微控制器、我已经从设备管理器中重复扫描了新的硬件更改、但它没有检测到我的微控制器。 下面、我已经在我的台式机和笔记本电脑上测试了我的微控制器。
对于我的桌面、我运行的是 Windows 10。 对于我的笔记本电脑、我使用的是并行桌面上的虚拟机、并运行 Windows 10。 我该怎么做才能检测到微控制器?
[引用 user="Aiden Chan ]'我测试了一些同学用我自己的微型 USB 电缆购买的相同微控制器、并且计算机 (1) 能够检测到它们的微控制器。 对于我的微控制器、我已经从设备管理器(2)中重复扫描了新的硬件更改、但它没有检测到我的微控制器。 下面我已经在台式机和笔记本电脑上测试了我的微控制器。
尽管您的描述(如上所述)很广泛-但它并未"完全/正确"详细说明您的"测试方法"。
如果我们假设(或接受) 您的台式机和笔记本电脑"无法检测到您的 LPAD "-是否无法证明 (甚至是)最终结论-"将 LPAD 连接到"同学的计算机?" (已证明能够"检测"此类 LPad!) "事实收集"证明了(非常)关键、但不知怎么)似乎"逃避了"您(否则)的全面测试。
由于 JTAG 引脚被"出口到外部世界"(它们证明容易受到 ESD 的影响)、并且"带电荷"的 USB 电缆已经过"验证"、因此可以"让它们消亡!"
您的电路板(曾经)是否被(任何)计算机识别?
我敢打赌、(您的)电路板"刚到货"-已经(大约)有一段时间了-(抱歉)不当处理(即使"他人"进行了此操作)会"将您的 JTAG 输入"插入"。 (JTAG 'ID'的工作-因为电路板在发货给您之前'Wis'已成功编程-因此'Handling '上升 到'far f顶级' - 'JTAG Failed、suspect list'。) 和... "运动枪"是通过这些"想法不足"(LPAD "布局"照片)到达的(银盘上)...
如果此类"ESD 邀请处理"是"标准"、则您的学校"已经或正在" 在正确准备 "凹痕"方面失败!