请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 主题中讨论的其他器件:AWR1642、 UNIFLASH、 AWR1642BOOST
大家好、
我有新的电路板、这是基于 AWR1642和 TM4C1294NCPDT 的设计。 在这些新电路板上、当我连接到 PC 时、在器件管理器中被视为"Stellaris 器件固件升级"。
我需要使用 AWR1642BOOST 评估板上使用的 XDS110固件对此 TM4C1294NCPDT 进行编程-您能告诉我从哪里获取二进制映像吗?我应该使用 Uniflash 或 LM 闪存编程器吗? 哪一项最简单?
提前感谢您、