This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:XDS110固件-如何对空白 AWR1642BOOST 板进行编程

Guru**** 2591770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, TM4C1294NCPDT, UNIFLASH, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725651/tm4c1294ncpdt-xds110-firmware---how-to-program-blank-awr1642boost-board

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:AWR1642UNIFLASHAWR1642BOOST

大家好、

我有新的电路板、这是基于 AWR1642和 TM4C1294NCPDT 的设计。  在这些新电路板上、当我连接到 PC 时、在器件管理器中被视为"Stellaris 器件固件升级"。

我需要使用 AWR1642BOOST 评估板上使用的 XDS110固件对此 TM4C1294NCPDT 进行编程-您能告诉我从哪里获取二进制映像吗?我应该使用 Uniflash 或 LM 闪存编程器吗?  哪一项最简单?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、

    我下载了毫米波板的仿真固件包、并使用 LM 闪存对引导加载程序进行编程、然后使用命令行界面对固件进行编程、现在可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新、很高兴听到您找到了解决方案。

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    尽管很高兴您在我想评论的那一刻获得了解决方案:

    我需要使用 AWR1642BOOST 评估板上使用的 XDS110固件对此 TM4C1294NCPDT 进行编程 

    该固件在环形交叉路口之外不可用、就像您使用的固件一样。 TM4C ICDI 接口仅用于 TI EVM、因此无需使用调试探针来评估器件。  任何客户都不应尝试将该设置复制到生产环境中。 相反、应将 XDS110等正确的调试器用于生产。

    只是想让您提前了解、这样您就不会在发现不可行之前走太远的路了。