This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:技术参考手册

Guru**** 2609565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725365/tm4c1294ncpdt-technical-reference-manual

器件型号:TM4C1294NCPDT

我无法在产品页面上找到 TM4C1294系列技术参考手册。 请告知链接至相同位置。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我们没有适用于 TM4C 器件的 TRM。 所有可用的技术配套资料均可在每个器件的技术文档页面上找到。 www.ti.com/.../technicaldocuments

    是否有您要查找的特定文档部分? 也许我可以向您指出正确的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph
    与其他 MCU 系列不同、我主要在寻找详细的外设说明、并在数据表中找到了相同的说明
    其中有单独的 TRM。
    此致