This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:Tiva C launchpad VS ULINK 2.

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GE6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/724860/tm4c123ge6pm-tiva-c-launchpad-vs-ulink-2

器件型号:TM4C123GE6PM
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

朋友们、您好!

我被要求使用 ULINK 2将电路板编程到器件。 我计划使用 Tiva C Launchpad 连接到那个 jop。

那么、我能否使用我的 LaunchPad 来实现这一点。 以及在执行此 jop 之前需要提供哪些信息。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 Keil 联系以获取 TM4C123GE6PM 的编程支持、但看起来他们确实支持该功能。
    www.keil.com/.../
    但是、EK-TM4C123GXL Launchpad 没有外部 JTAG 连接器。 它具有板载电路内仿真器。 它还具有可连接到 JTAG 连接器的焊点、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很久以前-我的公司采用了"Keil IDE 和 U-Link"。    这是成功的-但与(远早于) LM3S 系列 MCU 一起使用。   我们的客户已"确认"(现代) U-Links 确实支持 TM4C 器件。

    或许、更重要的是(明确)识别 "您的目标板!"    您注意 到的"TM4C123GE6PM"( 如果确实正确)不 是 LPAD 所驻留的 MCU!    因此-  "定制板(真正)是否存在?"  (不是 LPAD)   这样- 您的"陈述的事实" 可能"有冲突!"    "如果"这样的定制板存在-  是否为 JTAG 和/或 SWD 探头提供了(适当的)便利?   

    "定制板"是否应该-证明案例-我也会(同样)批判性地问是否"已经过、"正确测试/验证?"   从任何"全新的电路板"开始、您将会遇到"最大随机数"-这一切都值得怀疑!   这是一个(最)不愉快的位置!    

    如果该板是定制的-并且"全新品牌"-我会(尽可能通过外交方式)请求您能够"暂时切换到 LPAD -以及它的"ICDI 调试/编程环境"、从而消除了大量 的未知产品(与全新的-未经验证的产品相比)、 定制 PCB)-置于您的(开发)路径中。