Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GE6PM, EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL
朋友们、您好!
我被要求使用 ULINK 2将电路板编程到器件。 我计划使用 Tiva C Launchpad 连接到那个 jop。
那么、我能否使用我的 LaunchPad 来实现这一点。 以及在执行此 jop 之前需要提供哪些信息。
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GE6PM, EK-TM4C123GXL
朋友们、您好!
我被要求使用 ULINK 2将电路板编程到器件。 我计划使用 Tiva C Launchpad 连接到那个 jop。
那么、我能否使用我的 LaunchPad 来实现这一点。 以及在执行此 jop 之前需要提供哪些信息。
感谢你的帮助。
很久以前-我的公司采用了"Keil IDE 和 U-Link"。 这是成功的-但与(远早于) LM3S 系列 MCU 一起使用。 我们的客户已"确认"(现代) U-Links 确实支持 TM4C 器件。
或许、更重要的是(明确)识别 "您的目标板!" 您注意 到的"TM4C123GE6PM"( 如果确实正确)不 是 LPAD 所驻留的 MCU! 因此- "定制板(真正)是否存在?" (不是 LPAD) 这样- 您的"陈述的事实" 可能"有冲突!" "如果"这样的定制板存在- 是否为 JTAG 和/或 SWD 探头提供了(适当的)便利?
"定制板"是否应该-证明案例-我也会(同样)批判性地问是否"已经过、"正确测试/验证?" 从任何"全新的电路板"开始、您将会遇到"最大随机数"-这一切都值得怀疑! 这是一个(最)不愉快的位置!
如果该板是定制的-并且"全新品牌"-我会(尽可能通过外交方式)请求您能够"暂时切换到 LPAD -以及它的"ICDI 调试/编程环境"、从而消除了大量 的未知产品(与全新的-未经验证的产品相比)、 定制 PCB)-置于您的(开发)路径中。