This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:调试器中缺少系统控制块(SCB)寄存器?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/724535/ccs-ek-tm4c1294xl-system-control-block-scb-registers-missing-in-debugger

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 社区:

根据 TM4C1294NCPDT 的数据表、系统控制块中有很多寄存器、如下图所示。

但是、在 CCS 调试器中、我找不到这些寄存器中的任何一个。 这些寄存器是否"不可调试"?

此致、

Xhendos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Xhendos">但是、在 CCS 调试器中找不到这些寄存器中的任何一个。 在 CCS 8.1.0.00011中、 系统控制块中的寄存器分组在"NVIC"寄存器中、它们的名称以"NVIC_"作为前缀。 例如:

    • NVIC_ACTLR 辅助控制
    • NVIC_CPUID CPU ID 库
    • NVIC_INT_CTRL 中断控制和状态
    • NVIC_vtable 向量表偏移量