请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137您好!
我们在从模式下使用 MIBSPI 接口与另一个处理器进行通信。 配置为多缓冲模式并使用传输组#0发送24个字。 并仅观察主机的接收缓冲器中的一个字。 您能否提供可能导致此类行为的输入?
提前感谢。
此致、
Kalyan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在从模式下使用 MIBSPI 接口与另一个处理器进行通信。 配置为多缓冲模式并使用传输组#0发送24个字。 并仅观察主机的接收缓冲器中的一个字。 您能否提供可能导致此类行为的输入?
提前感谢。
此致、
Kalyan
您好、Wang、
我有两个与从模式下的 MIBSPI TG 配置相关的问题:
1.将 TGENA 位设置为"1"、将 OneShot 位设置为"1"以进行传输。 TM570LS3137持续传输数据。 根据参考手册、如果 OneShot 位设置为"1"、 则应在传输完成后清除 TGENA 位。 这种行为的原因可能是什么?
在源代码中、我们将 TGxCTRL 的 TRIGEVT 字段设置为"1h"(上升沿)、将 TGSRCx 字段设置为"1h"(EXT0)。 这意味着设置外部触发源。 Still Master 正在从 TMS570LS3137控制器接收数据。 原因可能是什么?
谢谢、
Kalyan