This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137 MIBSPI 接口:从模式传输

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/713217/tms570ls3137-mibspi-interface-slave-mode-transmission

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

您好!

我们在从模式下使用 MIBSPI 接口与另一个处理器进行通信。 配置为多缓冲模式并使用传输组#0发送24个字。 并仅观察主机的接收缓冲器中的一个字。 您能否提供可能导致此类行为的输入?

提前感谢。

此致、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、

    当运行在从模式中时、只有 SPICS0能够触发传输组。 只能使用传输组0。

    在受控模式下、SPICLK 引脚上的最大输入频率为 VCLK 频率/2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王、

    问题已解决、TG 的 PSARTx 字段配置问题也已解决。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kalyan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我有两个与从模式下的 MIBSPI TG 配置相关的问题:

    1.将 TGENA 位设置为"1"、将 OneShot 位设置为"1"以进行传输。 TM570LS3137持续传输数据。 根据参考手册、如果 OneShot 位设置为"1"、 则应在传输完成后清除 TGENA 位。 这种行为的原因可能是什么?

    在源代码中、我们将 TGxCTRL 的 TRIGEVT 字段设置为"1h"(上升沿)、将 TGSRCx 字段设置为"1h"(EXT0)。 这意味着设置外部触发源。 Still Master 正在从 TMS570LS3137控制器接收数据。 原因可能是什么?

    谢谢、
    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、

    当 MibSPI 在受控模式下运行时、它使用芯片选择引脚(CS)来生成一个到传输组的触发信号。 触发源等字段
    序列发生器不会考虑 TGIGSRCx 和触发事件(TRIGEVT)。 只有 SPICS 引脚可以触发传输组、并且片选触发器可以作为电平敏感型触发器运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息和支持。

     

    此致、

    Kalyan