This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AMC7834:有关使用 tm4c1294ncpdt 的 emc7834 EVM 套件的帮助

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7834, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/713216/ccs-amc7834-help-with-emc7834-evm-kit-using-tm4c1294ncpdt

器件型号:AMC7834
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是这个评估板的新手、如果有人能为我提供一个示例、我需要一些帮助、这将是非常感激的。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    您可能希望改为使用数据转换器组进行检查。 我们在 TM4C 方面没有该器件的任何示例。 但 AMC7834支持团队可能会有这样的示例。 请在他们的 E2E 论坛上咨询、论坛为 :e2e.ti.com/.../73

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    基本上、我尝试使用 SPI 连接来配置 amc7834 EVM 模块、以使用 tm4c1294ncpdt 来查看和写入数据。
    我们没有用于此的 API、因此我手动将 GPIO 设置为时钟、将 GPIO 设置为模块的输入/输出。
    感谢您的回复!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohan、

    TivaWare 包含 SPI 示例代码、我将下载并使用该代码: http://www.ti.com/tool/SW-TM4C

    您可以在[安装路径]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals 中找到基本示例

    我将采用该代码、将其复制到 blinky.c 等现有示例中、然后尝试调整设置以匹配目标器件的设置(SPI 模式、数据速率等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ralph Jacobi"]我将获取该代码,将其复制到 blinky.c 等现有示例中,然后尝试调整设置以匹配目标设备的设置(SPI 模式、数据速率等)。

    Bravo Ralph -您已将此"客户-用户"从"沮丧的 AYS!"中拯救出来。    几乎所有人都渴望"创建自己的项目-最常-实现完全相反的(近乎)目标!  (未成功创建任何项目!)   (这证明是正确的、因为有如此多的"挂钩"和独特的设置-"示例项目管理  海报的所有"过度挑战"、从而使他们能够"按照他们的真实目标继续进行!")

    遗憾的是(据我所知)这种建议只出现在这里-并且只是短暂地-因为这条线程"很快消失"-变成了论坛的遗忘。   (不包括较新帖子的到达...)

    正如海报所建议的那样、当 MCU 的 SPI 模块准备就绪/等待时、拆裂操作毫无意义、并且海报有多个示例的良好指导。   这可能会对海报的查找和查看"外设驱动程序库用户指南"有所帮助、其中"说明、简化和增强"是功能强大的 API 中的"新增"内容...

    正如您所建议的那样、外设设备是"老板"、 几乎从不是 MCU!   (这是因为大多数此类 SPI 器件具有"有限的灵活性"而 MCU 具有大量 SPI 配置和设置资源...)

    最后一条建议-作为一位已确认的"亲吻"倡导者-我敦促此海报(如果他不熟悉 SPI) 获取(非常)小容量-基于 SPI - EEPROM。   这些- 由于其简单性-提供轻松的理解和信号-并产生(近乎)即时成功的最大发生率!'    (成功的登山者很少...  '开始时 Kilimanjaro -这是有充分理由的!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ralph 的这项建议、我一定会尝试这项建议。