主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是这个评估板的新手、如果有人能为我提供一个示例、我需要一些帮助、这将是非常感激的。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是这个评估板的新手、如果有人能为我提供一个示例、我需要一些帮助、这将是非常感激的。
谢谢你。
您好、Rohan、
您可能希望改为使用数据转换器组进行检查。 我们在 TM4C 方面没有该器件的任何示例。 但 AMC7834支持团队可能会有这样的示例。 请在他们的 E2E 论坛上咨询、论坛为 :e2e.ti.com/.../73
[引用 user="Ralph Jacobi"]我将获取该代码,将其复制到 blinky.c 等现有示例中,然后尝试调整设置以匹配目标设备的设置(SPI 模式、数据速率等)。
Bravo Ralph -您已将此"客户-用户"从"沮丧的 AYS!"中拯救出来。 几乎所有人都渴望"创建自己的项目-最常-实现完全相反的(近乎)目标! (未成功创建任何项目!) (这证明是正确的、因为有如此多的"挂钩"和独特的设置-"示例项目管理 海报的所有"过度挑战"、从而使他们能够"按照他们的真实目标继续进行!")
遗憾的是(据我所知)这种建议只出现在这里-并且只是短暂地-因为这条线程"很快消失"-变成了论坛的遗忘。 (不包括较新帖子的到达...)
正如海报所建议的那样、当 MCU 的 SPI 模块准备就绪/等待时、拆裂操作毫无意义、并且海报有多个示例的良好指导。 这可能会对海报的查找和查看"外设驱动程序库用户指南"有所帮助、其中"说明、简化和增强"是功能强大的 API 中的"新增"内容...
正如您所建议的那样、外设设备是"老板"、 几乎从不是 MCU! (这是因为大多数此类 SPI 器件具有"有限的灵活性"、而 MCU 具有大量 SPI 配置和设置资源...)
最后一条建议-作为一位已确认的"亲吻"倡导者-我敦促此海报(如果他不熟悉 SPI) 获取(非常)小容量-基于 SPI - EEPROM。 这些- 由于其简单性-提供轻松的理解和信号-并产生(近乎)即时成功的最大发生率!' (成功的登山者很少... '开始时 Kilimanjaro -这是有充分理由的!)