This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:安全库2.4.0、函数 SL_SelfTest_FEE

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711274/tms570lc4357-safety-lib-2-4-0-function-sl_selftest_fee

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我将 TMS570LC4357控制器与 TI 的安全库2.4.0配合使用。
我想检查收费区域。 在安全库中有一个名为"sl_SelfTest_fee"的函数
但它不可用于 TMS570LC4357控制器。

请问我如何测试收费范围?

此致
Larsr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larsr、

    向闪存的组7收费。 它可被用作仿真 EEPROM (FEE)。 您可以调用自检函数、如下所示:

    RetVal = sl_SelfTest_FEE (FEE _ECC_TEST_MODE_1位、true、&failInfoFlash);

    RetVal = sl_SelfTest_FEE (FEE _ECC_TEST_MODE_2BIT、TRUE、failInfoFlash);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法使用该函数、因为  它在针对控制器 TMS570LC4357的安全库2.4.0中未启用。

    这些类型的控制器可以使用此函数:

    _TMS570LS31x_、_TMS570LS12x_、_TMS570LS07x_、_TMS570LS09x_、_RM48x_、 _RM46x_、_RM44x_、_RM42x_、_RM44x_

    但不是

    _TMS570LC43x_

    请问原因是什么? 我现在如何测试费用?

    此致

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lars、您好!

    费用是闪存库之一(第7列气缸组)。 FEE SECDED ECC 控制器使用与主闪存存储器中使用的一样的 ECC 算法和诊断模式。 闪存自检(模式5或模式7)对组0、组1和组7有效。 无需再进行另一次收费自检。