请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我将 TMS570LC4357控制器与 TI 的安全库2.4.0配合使用。
我想检查收费区域。 在安全库中有一个名为"sl_SelfTest_fee"的函数
但它不可用于 TMS570LC4357控制器。
请问我如何测试收费范围?
此致
Larsr
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 TMS570LC4357控制器与 TI 的安全库2.4.0配合使用。
我想检查收费区域。 在安全库中有一个名为"sl_SelfTest_fee"的函数
但它不可用于 TMS570LC4357控制器。
请问我如何测试收费范围?
此致
Larsr
您好!
我无法使用该函数、因为 它在针对控制器 TMS570LC4357的安全库2.4.0中未启用。
这些类型的控制器可以使用此函数:
_TMS570LS31x_、_TMS570LS12x_、_TMS570LS07x_、_TMS570LS09x_、_RM48x_、 _RM46x_、_RM44x_、_RM42x_、_RM44x_
但不是
_TMS570LC43x_
请问原因是什么? 我现在如何测试费用?
此致
Lars