请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我尝试使用 TMS570xxxx (我有一个具有 TMS570LC43xx 的开发板)、但我无法深入了解 HALCOGEN 如何配置该 MCU、因为数据表中没有有关寄存器的信息。 例如、在数据表中、SCI 模块只是一个特性列表、但对于使用该模块没有什么用处。 有一些应用手册、但有些使用 HALCOGEN、另一些则直接将值分配给注册表、无需任何解释。
我需要信息才能在运行期间更改模块配置。 例如、SCI 根据客户端使用的器件进行配置(不仅仅是波特率)、将 DMA 缓冲区更改为发送或读取、更改 ISR 例程、更改 ISR 级别和优先级等
谢谢、