工具/软件:Code Composer Studio
我是说我需要将其上传到每个新芯片、还是已经对其进行了编程?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我是说我需要将其上传到每个新芯片、还是已经对其进行了编程?
谢谢。
是的、每个芯片都包含一个 ROM。 ROM 包含引导加载程序和外设驱动程序库。 但是、ROM 引导加载程序仅支持 UART0。 是的,您可以通过调用 ROM_UdataUART()跳转到基于 ROM 的引导加载程序。 有关详细信息、请参阅 ROM 用户指南。
31.2.1.45 ROM_UpdateUART
通过 UART0接口启动更新。
原型:
无效
ROM_UpdateUART (空)
ROM 位置:
ROM_APITABLE 是一个位于0x0100.0010的指针数组。
ROM_UARTABLE 是一个位于 ROM_API TABLE[1]的指针数组。
ROM_UpdateUART 是位于 ROM_UARTABLE[21]的函数指针。
描述:
调用此函数将通过 UART0接口开始固件更新。 这种情况
函数假定 UART0接口已配置且当前可正常工作。