工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我在将系统时钟设置为120MHz 和 VCO 设置为320MHz 时遇到问题。 我需要此配置来使 ADC 以2MSPS 的速率运行(请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/690227)。
运行 VCO@320MHz 使得 ADC 能够全速运行、但是另外一个问题出现:系统时钟以80MHz 运行。 我已经使用逻辑分析仪分析了速度(尝试以100kHz 的频率运行 PWM、它为我提供了66.66kHz 的频率、这意味着系统时钟确实以80MHz 而非120MHz 的频率运行)。
ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_320)、120000000);
ui32SysClock 还返回80000000。 在 VCO@320MHz 时、是否可以以120MHz 的频率运行系统时钟? 最好将 ADC 和系统时钟设置为最大速度。