This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 tC2TDELAY 时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/706719/tms570ls3137-about-tc2tdelay-time

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

我的客户使用的是具有以下设置的 MIBSPI。

  • fVCLK = 90MHz
  • tcVCLK = 11.1ns
  • 时钟相位= 0
  • 时钟极性= 0
  • C2TDELAY=0
  • T2CDELAY = 0
  • CSHOLD = 0

当使用这个设置执行 MIBSPI 时、获得以下波形。

该波形的"tC2TDELAY"变为120ns、"tSPIENA"变为86ns、这超出了数据表范围。

为什么它是数据表范围之外的值?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    感谢您提请我们注意此问题。 我会检查并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有任何信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    我没有机会进行测试、明天将尝试。 抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki 您好!

    这是我的测量值。 tC2TDELAY 大约为26ns、在技术规格(18ns 至30.5ns)中定义的范围内:

    TMS570LS3137、SPI2、主器件、CS0、CS 保持=错误、 WDEL =假;VCLK 为80MHz (周期为12.5ns)。 有效范围为:2*12.5-7=18ns 至2*12.5+5.5=30.5ns

    我不检查 tSPIENA。 但我认为它应该在有效范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的支持!

    我将再次检查我的程序。

    此致、

    Sasaki