请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 大家好、
我的客户使用的是具有以下设置的 MIBSPI。
- fVCLK = 90MHz
- tcVCLK = 11.1ns
- 时钟相位= 0
- 时钟极性= 0
- C2TDELAY=0
- T2CDELAY = 0
- CSHOLD = 0
当使用这个设置执行 MIBSPI 时、获得以下波形。
该波形的"tC2TDELAY"变为120ns、"tSPIENA"变为86ns、这超出了数据表范围。
为什么它是数据表范围之外的值?
此致、
Sasaki