This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:是否可以使 ECLK 输出48MHz (作为时钟应用于 HI-3210)、同时使 VCLK1达到10MHz (作为 SPI 片上功能的时钟)?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/707786/tms570ls3137-is-it-possible-to-have-eclk-output-48mhz-to-apply-as-clock-to-hi-3210-and-at-the-same-time-have-vclk1-at-10mhz-as-clock-for-spi-on-chip-function

器件型号:TMS570LS3137

供您参考:

ECLK 是否可以输出48MHz (作为时钟应用于 HI-3210)、同时使 VCLK1为10MHz (作为 SPI 片上功能的时钟)?

是否最好使用 ECLK 输出作为 HI-3210的时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    ECLK 有两种可能的时钟源:VCLK 和 OSCIN。
    由于最大振荡器频率为20MHz、并且您希望在10MHz 时使用 VCLK、我认为您无法在 ECLK 上实现48。
    您可以将其他时钟源用于 ECLK、但仅用于调试目的。

    此致
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地狱桑德

    SPI 模块有一个时钟预分频器、用于驱动来自 VCLK 的 SPI 时钟。 VCLK 可以是任意值:SPI 波特率为 VCLK /(PRESCALEx + 1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你王:)

    当然,您是否指的是 spnu499c.pdf (技术参考手册)的第1381页?

    请参阅以下第1381页提供的内容/信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、您好!

    你是对的。