请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 供您参考:
ECLK 是否可以输出48MHz (作为时钟应用于 HI-3210)、同时使 VCLK1为10MHz (作为 SPI 片上功能的时钟)?
是否最好使用 ECLK 输出作为 HI-3210的时钟?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
供您参考:
ECLK 是否可以输出48MHz (作为时钟应用于 HI-3210)、同时使 VCLK1为10MHz (作为 SPI 片上功能的时钟)?
是否最好使用 ECLK 输出作为 HI-3210的时钟?