This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:Tivaware USB0大容量器件驱动程序无法将器件描述符数据包发送到 Windows

Guru**** 2946540 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294KCPDT, TM4C1294NCPDT, TPD4S012, TPS2051B, TPS2052B, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669226/tm4c1294kcpdt-tivaware-usb0-bulk-device-driver-fails-to-transmit-device-descriptor-packet-to-windows

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、 TM4C1294NCPDT、 TPD4S012、 TPS2051B、 TPS2052B、 TPS2051

  EK-TM4C1294XL 和 Windows 设备客户端上加载的相同批量设备驱动程序软件配置通过  OTG 端口与 USB0连接。

所有连接 USB0 OUT 至微型 USB 端口(OTG) 至 定制 PCB 环出典型的 Launch Pad OTG 端口。  调试 USB0 FIFO 正在计数 、  并在插入或拔下 USB 电缆时切换 VBUS 功率 CTRL 寄存器位。 然而、不   能通过四个大容量器件客户端地址(典型值为0x0-0x3)中的任何一个与目标建立连接

每种类型 的 MCU 之间唯一(记录在案)的区别是闪存为 512KB (TM4C1294KCPDT)与1MEG TM4C1294NCPDT。

是否知道 为什么 KCPDT MCU 的 USB0的行为 与 TM4C1294NCPDT 不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101、

    我可以看到、这两个器件的 USB 之间没有任何差异。 KCPDT 和 NCPDT 是否在完全相同的硬件上使用并且使用完全相同的软件、但却表现出不同的行为? 听起来您使用两个不同的板?

    我可能没有明确关注您的帖子、但我对设置的理解是:

    相同的 USK 批量软件打开:
    1) 1) EK-TM4C1294XL、带 TM4C1294NCPDT
    2) 2)根据设计指南、具有 TM4C1294KCPDT 和 USB 布局的定制 PCB

    或者我是否误解了硬件设置?

    您是否有关于发生故障时正在传输哪些数据包的任何信息? 是否报告了任何 USB 事件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    1和2完全是具有不同型号的相同软件、适用于定制 PCB。 当 USB0 VBUS 引脚变为高电平时、Windows 未检测到 USB0、或者目标方未向主机发送 USB 描述符。

    通常、只有在没有缓存连接的情况下、Windows 7才会在首次插入大容量设备 USB 端口时通知。 设备管理器不会显示 USB 目标连接隐藏、或者在将目标 USB 插入主机时显示为其他连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除 UART3定制 PCB 之外、其他所有组件都是 UART0、PWM0 GEN0定制是 EK129XL 上的第1代。 此外、ENLED-0/2现在是 PK4/5、因此 PWM0 GEN0可以使用 PF1/2引脚。 在我看来、Tivaware 中可能会出现一些 MUX 问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101、

    根据您到目前为止的描述、我无法找到任何表明存在问题的东西。 鉴于问题发生在定制 PCB 上、我认为需要检查的是硬件设置、并确保使用 USB 分析仪发送/接收正确的数据包。 或者、您可以调试具有断点的 USB 通信、以验证是否正确发送/接收数据包。 如果是、那么您应该能够跟踪 USB 库的状态以及导致故障的数据包、从这里、我有更好的机会提供有关如何解决问题的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了供应商 Ralph 的 sage 建议-"正确探测 USB_0的 MCU 引脚"是否会证明没有用处-以确保 MCU 的 USB 输出确实发生-并且 PC 的 USB 输出达到相应的 MCU 引脚?   我们注意到您的说法"指出 LaunchPad OTG 端口的典型"、但这种说法不够明确、需要澄清。    一如既往-什么是"典型"?

    因为您是一个"全新的电路板"-不是所有问题都可疑吗?    我的偏好是:"通过对 MCU USB 引脚的范围监控开始检查-然后将(如果信号确实出现@ MCU)传输到电路板的 USB 连接器。

    线路上任何位置的"LOS"(信号丢失)-将产生 您注意到的"死通信"问题...

    最常-我的团队认为执行 "硬件的基本练习"更高效-在(任何)深入研究软件之前...   当然、您必须正确地" 设置和配置"。 外设-在任何硬件的"测试/验证"之前...

    正如您昨天在这里发布的问题(链接如下)-我的团队成功诊断并解决了-新董事会带来的兴奋和需求-可能(再次造成) 一个错误的参数-或者不正确的"外设设置/配置"-和那些关键代码位没有被显示为"熟练"审核、这里...

    e2e.ti.com/.../669222

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    TI USB VID 未在 USB0描述符数据包中发送、这就提出了一个问题、即 USER0/1寄存器是否需要像 MAC 一样使用 VID 进行编程。 可能该 VID 正在出厂时加载的 LaunchPad 固件中闪存?
    两台 Windows 计算机将 USB 连接确认为未知设备并分配通用 VID、并且从未安装复合驱动程序。 TXFIFO 停止计数 、但设置了正确的中断。

    如果您 认为 MCU 存在 USB 端口问题、可能 会从 EK-TM4C1294XL 中删除 TM4C1294NCPDT 并安装 TM4C1294KCPDT 、以见证结果。 我所知道的是 、将 USB 电缆插入 集线器会导致 两次 MCU POR 、稍后会出现过热、这是没有好的原因的。 即使在4通道 ESD 保护器 TPD4S012的焊盘中、也不会越过输出到 USB 端口的 MCU 引脚并且没有高电阻短路。 是否有人在 LaunchPad 中测试过 TM4C1294KCPDT MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TM4C1294KCPDT MCU 处于延期交货状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感受您的痛苦-很抱歉了解您的问题。    和... "当我们需要 Peter Sellers (Inspector Clouseau)时、在哪里?"

    您认为、"对您选择的 MCU 提出问题"和"因为它看起来不再可用"-是否证明最好安装容量更大的器件?    (假设外引脚和关键电源/信号引脚兼容。)

    如果您的问题继续存在- Venom 的目标@"two failed MCU"-可能是不公平的。    此处提出的建议似乎是、"最短的途径"明确识别出您的"KCPDT"是问题的原因。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101、

    关于器件的可用性、器件不会因为问题或任何停产计划而变得不可用-对于任何 TM4C 器件、包括 KCPDT 版本、都没有此类计划。 您看到的问题很可能是我们目前无法从网上商店发货。 会不时发生、尤其是对于具有大量需求的器件。 DigiKey 或 Mouser 是否可以立即获得样片库存?

    关于这种特定的 MCU 存在 USB 问题、我不确定您在我们论坛上的体验是从哪里获得这种想法的。 您甚至已经回答过 有关 TM4C1294KCPDT USB 功能的问题。 许多其他用户也使用了 USB、但该器件没有问题。 我非常愿意尝试并帮助提供调试建议、 但我想请您考虑、问题可能出在您的定制 PCB 中、而不是您发现了许多其他人多年来都未发现的 MCU 缺陷、他们成功地将其用于 USB 功能。

    然后、对于 VID、它不会预先存储/提交到闪存中、就像以太网 MAC 地址那样。 VID 由 我们的参考文献中 usb-ids.h 文件中的 USB_VID_TI_1CBE 定义。 然后、该值在我们的每个 USB 示例中用作 USB_structs.c 文件(也称为 USB_bulk_structs.c、USB_serial_structs 等、基于示例)的一部分、以创建用于器件初始化的结构。

    [引用 user ="BP101"]是否有人在  LaunchPad 中测试过 TM4C1294KCPDT MCU?[/quot]

    你吗? 交换的器件在 LaunchPad 上是否存在问题? 我们有太多的器件、即使在这种情况下闪存大小不同、也无法在我们的 LaunchPad 上全部进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整理了缺货的记忆...

    [引用 user="Ralph Jacobi">我非常愿意尝试并帮助提供调试建议、 但我想请您考虑、问题可能出在您的定制 PCB 中、而不是您发现了许多其他人多年来都未发现的 MCU 缺陷、他们成功地将其用于 USB 功能[/引述]

    实际上、EK-TM4C1294XL 中也出现了我昨天的调查中发现的相同问题。  然而,EK 的 OTG 端口 并未完全降级, VBUS 引脚(PB1) 在几个仍正常工作的引脚上部分地短接至地,但在 某些引脚上,MCU 温度(可能)会迅速上升60*C 或更高。 将 OTG 端口插入8端口 USB 集线器(由主机计算机 USB 端口 VBUS 通过  集线器供电)后、一些 LaunchPad 受到影响。  在   过去3年里、个人目睹了几次 POR 事件、在几个 EK 开始对 MCU 进行过热之前没有想到会出现问题、因为没有明显的原因、意识到 PB1正在降级。 良好 (PB1)测量 的接地阻抗超过100k 欧姆(未供电)、裕度 USB0 VBUS (PB1)测量的电阻为39-69欧姆。 插入同一 USB 集线器的其他设备似乎从未出现 POR 问题、而一些设备是自供电的、这会为我书中的壁式电源注入干扰、因为主机不会向 OTG 设备提供+5 VBUS。 在 TM4C1294数据表和 设计指南中、该术语(自供电/总线供电)器    件似乎有点混淆、有时主机信息器(目标)托管 OTG 端口、因此未完全通过认证。

    如果 OTG 大容量设备 连接到用于批量传输到 Windows 大容量设备 客户端的主机计算机、则该设备被视为自供电设备还是总线供电? 在 这种情况      下、USB 库似乎认为(自供电)器件是合适的、因为调试指示 VBUS 电源位切换为高电平、直到 USB 电缆插入8端口集线器、至少直到它因电压/电流浪涌而失效。  

    将 USB 电缆插入 OTG 端口后发生的 情况有时 可能会对 LaunchPad 进行 POR、后者通过主机计算机 ICDI (JP1)供电。  定制 PCB 使用5V 开关驱动3V3 LDO 为 USB0外设供电 、因此 在    发生意外 POR 后(几次)、3V3 LDO 会变得很热、从而从 PB1中汲取过多电流。 EK-TM4C1294XL USB0 OTG 端口 ESD 保护器件 TPD4S012似乎未钳制 低于5V5的 VBUS 浪涌电压。       几次 OTG 具有意外的 POR、 EK 或定制 PCB 后、似乎出现异常使 PB1短路。 这会损坏 USB0 外设 、FIFO 停止向 器件传输数据。  我们似乎有一个工程缺陷、也许具有 PB1的肖特基二极管系列可以解决这个问题、或者更低电压的 VBUS 钳位更适合纠正?

    4.3.3 USB OTG:
    支持 USB OTG 模式的 TM4C129x 器件包括 USB 器件模式的信号、以及的信号
    USB 主机模式和一个位于引脚 PB0上的附加信号 USB0ID。 该 USB ID 信号是第5个第4个引脚
    USB micro-AB 连接器上找到。 如果 micro-A 电缆端插入此连接器、则 ID 引脚打开
    电缆接地、导致 TM4C129x 器件作为 USB 主机运行。 微型 B 电缆端
    插入 USB 连接器、ID 引脚保持悬空。 在本例中为 TM4C129x 器件的内部
    USB0ID 信号上拉导致控制器在器件模式下运行。

    为了限制 ESD 事件造成的损坏、应在 ID 引脚之间串联一个100Ω Ω 电阻器
    USB 连接器和微控制器上的 USB0ID (PB0)。

    为了支持使用 SRP 和 HNP 协议的完整 USB OTG 协商、USB 连接器上的 VBUS
    必须直接连接到微控制器的 USB0VBUS (PB1)、两者之间没有串联电阻。
    在这种情况下、USB0VBUS 应连接到 ESD 抑制器、例如 TVS 二极管或 ESD
    抗阻 VBUS 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101、

    我尝试在 EK-TM4C1294XL 上重新创建此问题、但未成功。 使用 TivaWare 中的 USB_DEV_BULK 示例、使用 ICDI 为 LaunchPad 供电、然后拔下并重新拔插用于目标 USB 连接的电缆、我从未创建过 POR。 从突然断开/重新连接到延迟尝试、我至少以不同的间隔尝试了50次。 不是一个 POR 问题、这与我在很多月内每天使用 LaunchPad 的经验一致、现在运行了许多不同的示例... 从未有过任何原因不明的 POR (顺便说一下、我也选择了日常使用的 LaunchPad 进行上述测试、因为这种测试本可以看到电路的"磨损和损耗"最大的测试)。

    您是否曾在没有8端口集线器的情况下经历过此行为? 如果新 LaunchPad 直接插入到您的 PC 中而没有集线器、该怎么办? 对于同样存在问题的定制板、您是否曾将新的定制板(未插入可能损坏的集线器)直接插入到您的 PC 中? 在这种情况下有任何问题吗?

    很好地知道其他器件不会对该特定集线器产生问题、 但是、由于我无法复制此处的行为、我强烈怀疑您的 USB 集线器是造成这种情况的原因、尤其是考虑到所描述的行为听起来像是(集线器)在为 LaunchPad 采购的果汁比正常情况下处理的要多。

    顺便说一下、自供电与总线供电是特定于应用的设置。 我们的 TivaWare 示例使用 USB_CONF_ATTR_SELL_PWR、但您可以根据需要进行更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="CB1_MOBIT"]您可以看到、"询问您选择的 MCU"和"因为它看起来不再可用"-是否证明最好安装容量更大的设备?[/QUERP]

    以上是否仍然是"最快、最直接的方法"、用于发现您的"所选 MCU"  (确实)是否存在此类缺陷?

    您已要求供应商实施此操作-但由于以下原因而失败:

    • 您已报告您的 MCU (无论出于何种原因)似乎不可用。   那么、供应商如何执行此类(交换 MCU)测试?
    • 您的定制板是全新的-仅此而已使其 "高度可疑"。
    • 如果在切换到 LPAD /评估板的 MCU 时问题仍然存在-则您的"所选 MCU"很可能会" 逃避责任!"

    希望 LPAD 的 MCU 能够直接替换为 " 外形/安装/功能/外引脚"-您的"所选"!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    [报价用户="Ralph Jacobi"]我尝试在 EK-TM4C1294XL 上重新创建此问题 ,但没有成功

     这是 EK-TM4C1294XL 上的缓慢降级过程、因此插头拔出方法充其量是徒劳的。 在悬挂 的几块板上测试 OTG 端口 VBUS 引脚电阻 是一种很好的方法、可以知道是否有东西攻击可耐受5V 电压的 PB1器件。 测量 100k 以下的电阻 PB1是该引脚已降级的一个标志、但这里有 一个测量值为39欧姆、工作正常 MCU 温度为49*C @70.8*F。 一 个 MCU USB0 PB1在 PCB 上测得69欧姆 (锁定帧计数器) 3V3 LDO 的手指尖过热、但新 MCU 在 USB 端口 POR 之前正常工作。  

    [引用 user="Ralph Jacobi"]为目标 USB 连接重新插入电缆[/quot]。 同意在目标上插入 OTG 的超小型 USB 似乎不会导致 此问题、或者它不会驱动 POR。  

    [引用 USER="Ralph Jacobi">您是否曾在没有8端口集线器的情况下遇到过这种情况? [/报价]

    是的、更大的 USB 插入 集线器端口的频率 更高、而计算机 USB 端口 虽然很少见、 但在我获得集线器之前、OTG 上发生了 POR 事件。 重点是对 (PB1)的损坏程度、 因为 MCU 没有理由进行 POR。 在  本论坛中、似乎还记得其他人   过去提到过 POR 问题。 这是一个相当新的集线器、 未安装 TPS4051/52 VBUS 开关时、目标的 VBUS 引脚上没有旁路。   当       USB0处于 OTG 主机模式时、有用于 VBUS 电源的焊盘、由铁氧体磁珠提供、从而产生 TPS4051BD 的旁路电容 、现在为 DNP。     在 TMC4129x 设计人员指南 文本中没有讨论 VBUS 的旁路电容器、但 在 TPS 电源 VBUS 开关之前、请务必查看刚好位于 OTG 引脚1旁边的焊盘、以获得接地的大电容器。  USB 8端口集线器设计 的每个端口的 VBUS 引脚1应具有22uF 或更高的电容、以帮助在  插入期间吸收电流尖峰。 不确定该连接中的原因或发生了什么、但它不应加载 PB1。

    如果您研究的 ESD 器 件应保护 VBUS 引脚 PB1免受 ESD 的影响、则 VBUS 上的过压可能无法实现。 我在另一个 TI 论坛上为 TPD4S012打开了一篇文章   、该论坛具有非常高的13.5V-15V 钳位电压、其他 VBUS TVS 二极管则钳位在更低的7.5V 电压下。  这 可能是 PB1上的引脚电流过大的另一种可能性、但 导致在两个 MCU 上出现两次过流的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="BP101"]更多零清洁通量加上 10秒的热空气245*C

    有报告称、" 热空气"器件会产生 ESD!    最好检查您的器件规格、"请注意、ESD 保护措施已"到位"。   我也会给制作者打电话-如果"3 prong Plug (3尖塞)"已经"转换为2针-好了!

    我还会…… (笑声) 将 MCU 更改为 LPAD/Eval 板使用的 MCU -无论您过去成功使用过哪种 MCU!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101、

    因此问题不在于插件何时发生、而是在于如果 LaunchPad 保留、它将进行 POR? 您认为它们已通电多久? 我提出这一问题是因为我一直在插上自己的 LaunchPad、从未遇到任何问题、并且在至少6个多月的时间里、它被严重使用和滥用。 这些定制板存在多长时间? 听起来很新... 如果它随时间的推移而损坏、那么所述的"变化"发生的时间范围是多少?

    在任何情况下、我都看不到任何可能的方式来尝试并重新创建它、以便能够根据您到目前为止的描述提供反馈或支持...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ralph Jacobi">如果新 LaunchPad 直接插入到您的 PC 中而没有集线器该怎么办? 对于同样存在问题的定制板、您是否曾将新的定制板(未插入可能损坏的集线器)直接插入到您的 PC 中? 在这种情况下有任何问题吗?
    [/报价]

    更换第一个 MCU 后的自定义 PCB 首先插入计算机 USB 端口、此时 弹出消息 指出 系统中插入了未知器件。 已通过 XDS100v2进行 CCS 调试、USB0帧计数器卡在某个奇数上、FIFO0计数未移动、而所有其他计数器都在计数。

     第二天晚些时候、从计算机上拔下电源线、并且使用 了两个不同的 USB 集线器端口、在每次端口 移动之间重置 MCU、以获取 要触发的 TX 数据包描述符。 在  第一次检查 所有连接到 MCU 的微型 USB 插头引脚后的第二天实际上导致了 POR。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果仔细阅读、无论 OTG 端口是如何插入的、这都是一个持续的问题。

    您还需要解释一下 VBUS 的 ESD 抑制器钳位齐纳电压可能不适合从该 MCU 开始。 我强烈质疑(VBUS)为20V 13V-15V 时的齐纳二极管钳位电压是否能够有效地保护可耐受5伏电压的 MCU 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果下面的相关链接不用于在多个 EK OTG 端口上将 DMM 电阻测试 TP4接地。 这可能是两个 MCU USB0勉强可以开始、4 个新的 MCU 来自 Mouser。

    https://e2e.ti.com/support/interface/circuit-protection/f/389/p/670553/2466803#2466803

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基站非常好、PID 控制 的热空气和熨斗具有数字读数、 3脚插头。 将检查热风嘴是否也接地。

    打开 了 USB 集线器、  VBUS 线上没有一个电解电容器 、但大多数端口附近有孔。   5个电容器的镀层孔、 在  VBUS 轨和直流电源插孔上添加了2-47uf/2-10uf/1-0.1uf。  注意   到所有连接 到直流接地的金属插孔屏蔽层、而不是单独的框架接地 、插孔 引脚只是在 底部便宜、甚至没有 焊接。  修剪   的耳部可剪掉超 长 的销钉、  使整个轮毂经过两次目视检查。 因此、直流接地与 USB 集线器内部的屏蔽接地共用、 但 PCB 上没有屏蔽接地、PCB 上具有用于 微型迷你插头线头的周界框接地 ESD 静态放电路径。

    计算机有2个前 USB 端口 金属护罩 在机架上接地、 与 PCB 微型端口上的情况相同。 不要认为这可能会导致问题、但 在 USB 引脚 5上有150m Ω 的铁氧体芯片进入数字接地。  仅在第二个 POR 事件插入集线器后、在启用极少外设的情况下、MPU 的拉电流约为200mA。  不要认为 USB 端口接地引脚 铁氧体 可能 会导致任何问题、因为 TI 在  USB 集线器原理图上使用铁氧体磁珠来过滤 每个 端口 接地引脚5上的接地噪声。  可以将 铁氧体电阻减小 到75m Ω 、以 实现良好的测量、然后降低50m Ω。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这是一个非常详细(也很有价值)的报告。   请注意、我的回答是坚定/我 "感受你的痛苦"-但正如著名作者 Don Lancaster 很久以前所说的那样-"首先归咎于你- IC (MCU、在这里)始终是最后的。"

    我仍然相信 、您(迄今为止)对您最近的"两个婴儿 MCU 故障"的最深入见解源于您在供应商的评估/LPAD 板上使用 MCU (非常成功地验证)替换您选择的 MCU。   如果添加该"Eval/LPAD MCU"证明是成功的-那么您的 "MCU 难题"报告(您所选/不同的 MCU 遇到的问题)可能会获得 更多的可信度!

    请务必接受任何新电路板设计都是高度可疑的设计。    我想、在满足之前、偶数(这个供应商)经历了(几个)电路板旋转。

    现在考虑这一点-关于您报告的"热气流"的10秒-指导@您选择的 MCU -焊接时。    正如之前所说的、(可能)"在焊接时、ESD 芯片(TPD4S012)"V_BUS"引脚上没有施加电压连接、"希望提供 ESD 保护"没有受到影响?   (在"热气"期间-焊接轰炸!)

    过去的 IEEE 论文(此处的编程人员回顾)报告了"加热型和推进式、离子化空气"、该论文有可能产生"静电电压"。    我的公司既不能"确认也不能否认"-我们的"拍卖买"-然后重建- 20英尺-多级、回流炉-注意到它、几个"反措施"-针对此 类 ESD!

    我建议-至少在"MCU 可疑"的情况下-您安装一个由成熟可靠的"电路板装配室!"安装的"Eval/LPAD MCU"。    然后-重新启动电路板测试...

    与往常一样,特别是在"此处禁止"的情况下,这种方法体现了"亲吻",它 "使人敏感", "限制(可能)影响变量数量的要求!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了强化您的案例、 "热气工具"-可能用作不需要的 ESD 源-我在"Steinel"-一家"热气工具"供应商处展示了此目录页面。   今晚的合理调查显示、"此类工具不足20%"被认为/列为 "ESD 安全!"    "热气- ESD 安全"工具在其他两家供应商中所占的百分比...

    鉴于这一结论----建议在 一个"熟练(设备齐全)的装配室"焊接一个"LPAD/评估板 MCU"(而不是您认为存在"缺陷"的 MCU)----这是很有意义的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 移位并不是简单地忽略 了几篇文章、这些文章指出 将 VBUS 引脚 插入 USB 集线器时会受到损害、这不仅 是一次 、而且是 在多次插入后才发生故障。  TM4C1294x MCU 符合 HBM 标准、对于大多数封装引脚、ESD 应力为2kV、 请注意 (c) 组装期间的标准250V 控制过程。 这是2kV 的自由空气静态放电、主要用于在 MCU 放置在铜焊盘上之前进行运输和处理。 一旦芯片被安装或者甚至放置在焊盘上、ESD 损坏 MCU 的可能性 大大减少。

    从我们的角度来看、您似乎 没有考虑 所选 ESD 器件(声称的)通过  引脚 PB1正确保护进入 MCU 的5伏耐受电流路径的能力的影响、供应商也没有考虑。 不是最可能且最明显的可疑情况、因为唯一的 DMM 引脚 测量 的电阻非常低、而 其他 USB 端口引脚 测量的电阻则不是69欧姆。 系统接地(无瞬态滤波器)之间的电势差是否会突然导致 电流从引脚 PB1流出超过 64ma、 这是允许任何 GPIO 引脚的绝对最大值。 您不能怀疑  引脚 5 (数字 GND)上添加的150m Ω 铁氧体芯片实际上可能 会在   电压/电流浪涌期间增加5V PB1电平、从而使情况恶化。 175m Ω 铁氧体上的压降将会上升、因为在 (不受控制的) 电压过冲中、流经铁氧体的电流也会(R=E/I)。

    谁 甚至知道 PB1的最大5V 耐受条件 是 TM4C1294数据表中的哪一个、谁也不会声称具有任何稳健性、可以是5V5、但谁确实知道。 然而 、引脚 PB1在 5V 以上的电压过冲下自由暴露在原始电压和电压中 、这让人们对它的所有攻击模式提出质疑。  其次、放置在 EK-XL Launch Pad 上的 TPD4S012 TI 绝对不会阻止 PB1上的突然电压上升、除非 ESD 导致这种上升 、并且只有在接近13.5V 的直流电压过冲条件下才会停止这种上升。  

    问题确定的重点应放在5V 耐压 PB1 MCU 引脚上、并且两 个电路板(EX-XL/Custom)高度怀疑其周围的电路上。    将在 VBUS 引脚上放置一个较低的钳位电压齐纳二极管、以阻止不必要的插入浪涌。  OnSemi NSPM0051专为保护 VBUS 引脚 免受+/-30kV ESD 尖峰的影响而设计、具有 反向工作 电压(VRWM 5V)、测试用例数据钳制电压 7.5V @1A 8*20us 脉冲(VBR 6-9V)图2。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="BP101"]问题确定重点应放在5V 容限 PB1 MCU 引脚及其周围的电路上[/引用]

    或者不是!    在这个死角/死角的马匹上"最后一个选择"-就像您"挑战"供应商(非评估/LPAD) MCU -您的(适当、ESD 安全)替换为全新的"Eval/LPAD MCU" -将 会快速轻松地从 "可疑名单"中删除您选择的 MCU"。   (同时提供有关定制电路板实施成功的进一步见解。)   

    您是否可能"错过"或低估了" 20µS  常见 "ESD 保护组件提供的(通常) ESD "8/20 μ s"脉冲"限制"。    您  20µS 了一个10秒的"热气"焊接插曲-完全针对您的(非评估/LPAD) MCU -(某种程度上)超过正常/习惯的8/20 μ s ESD 脉冲-反映在(大多数情况下) "多供应商"-抗 ESD 曲线...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="CB1_MOBIST"]或者不是!    在这个死角/死角的马匹上"最后一站"、正如您"挑战"供应商(非 Eval/LPAD) MCU -您的(适当、ESD 安全)替换为全新的"Eval/LPAD MCU" -将 会快速轻松地从 "可疑名单"中删除您选择的 MCU"。[/引述]

    然而   、由于插入有问题的集线器设计、几条 Launch Pad VBUS 线已经(缓慢)降级。  耐心等待供应商报告 DMM 针对 任何建议 的 WA 测试多个 TP4电阻、以限制  VBUS 信号线 PB1上的电压/电流浪涌。  USB 集线器设计规则(所有)供应商都必须遵守、并且明确 规定了一些美国进口 产品尝试为  主机/自供电/总线供电的集线器应用适当的 VBUS 设计规则。 如果您确实有兴趣 并 希望了解正确 的 USB 器件连接、可从第20页开始进行有关 VBUS 电源的基本讨论:TPS2051B、TPS2052B。

    [   20µS 用户="CB1_MOBIT"]您报告了10秒的"热气"焊接插曲-完全针对您的(非 Eval/LPAD) MCU -(在某种程度上)超出正常/习惯8/20 μ s ESD 脉冲-反映在(大多数都是这样) "多供应商"-抗 ESD 曲线...[/QUERPLET]

      假设所有热气机器 都产生 ESD 事件是不是很傻? 保持低于 TQFP 封装峰值温度(260*C) 比任何热空气处理中的 ESD 更重要。  热空气机器在喷嘴处接地、这可能需要从喷嘴开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 端口设计 EK-TM4C1294XL 必须确保 MCU 引脚 PB1在将电缆(任何 USB 集线器/主机计算机端口)插入 LaunchPad OTG 端口时、不会出现任何可能会缓慢或以其他方式降低 GPIO PB1 (MCU 10年可靠性)的 VBUS 电力线变化!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="BP101]\n 假设  所有热风机 都产生 ESD 事件是愚蠢的吗? [/报价]

    MON AMI -它不是"仅仅你"做出这样的声明吗?    我只是注意到 、"热空气器件"中的"少数"被 评为" ESD 安全!"    而且成本更高。   (我唯一会考虑的公司/公司)

    "更有可能"证明"愚蠢"的是"您的诉求"、即供应商的 MCU 具有任何此类"根深蒂固的弱点"。    可能会出现 一个(公平)案例、表明用户"处理/组装/互连" 已证明有害-是否不是这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热气产品的成本并不意味着它是 ESD 安全的、这可能是贵公司的一个代价高昂的假设。

    [引用 user="CB1_MOBIST"]"更有可能"证明"愚蠢"-是"您的诉求"-供应商的 MCU 具有任何此类"根深蒂固的弱点"。  [/报价]  

    这将是一个巨大的否、因为在将 USB0外设插入 USB 集线器几次之后、VDD 或 VBUS 接地电阻没有任何问题。  在    调试 PWM0 GEN0之前、MCU 老化约48小时、无问题闪烁多次调试跟踪故障问题。  如果     OTG 端口 VBUS 不 受5Vdc 以上电压浪涌的保护、这同样会使 VBUS 引脚 PB1不仅会被 KCPDT 也会被 NCPDT 所连接。

       主机计算机的 USB 集线器静态 VBUS 电压 (4.95vdc)在添加电容器后 、区别在于(NCPDT) USB 端口电缆接入 ICDI 时 、插头框架接地 (屏蔽) 与直流接地分离、 引脚5也从 同一 VBUS 源为3V3 LDO 供电。  定制 PCB 具有通过1Rmeg 3300uf 连接到板周长框架接地的微型迷你插头金属框架  、该框架悬空时不连接任何物体、直到 插入 USB 集线器、然后帧接地(突然)成为直流接地。  自定义电路板 还具有 未组装到 AGND 中的1Rmeg/2200uf FGND。

      由于 USB 集线器也具有零电解电容器、并且将 所有 插孔 框架金属(屏蔽层)接至 直流接地、因此 VBUS PB1上出现了某种随机浪涌。 这会使我们返回 TPD4S012无法阻止 (TM4C1294KCPDT 或 EKXL AKA TM4C1294NCPDT) VBUS 引脚 PB1上的突然电压/电流浪涌、VBUS 意外上升超过5VDC 或输出电流  超过64mA、从而导致5伏耐压输入死机。   与 TPD4S012相比、MUC 引脚 PB1需要更强大的保护功能、因为  无法控制是否会 忽略 所有合规性标准的器件导入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我们指出(过去由"来源二"确定)您(通常)会提出"独特"的问题/问题-"群体"没有很好地指出。

    这种(可能)表示供应商软弱-但可能性很大的是"您的方法/疯狂"-如果您偏离(通常且暴力足够)"接受和/或标准实践"-" BP 镜像中的人" -则证明(最可能的)犯罪者。

    我先前曾建议您的问题可能源于:

    • 不正确的电源连接-当接合电路板的"器件" USB 连接器时
    • 通用 ESD 处理程序-在任何情况下- MCU 从解包到安装和测试/验证的传播过程
    • 使用非 ESD 安全热气工具-关注 MCU 10秒(根据您的书面报告、此处)
    • 潜在组件错误标记-连接失败-或(任何其他)不完美... (通常为 lurking)、具有任何"Rev_0" PCB 设计

    我希望您成功-但您的"供应商错误"案例将得到加强-通过您聘请合格的组装公司(即不需要热气或拥有 ESD 安全热气工具的组装公司)来安装您的 MCU 的"LPAD/Eval"(大哥)版本。    您"如此努力"避免了这种澄清行动、同时要求供应商"更换 MCU"(代表您)、这一事实证明了您的最大说服力!    我把这个"撕裂的-无生命的 MCU 接地"割让给他人。   

    ( 不是那个地面驻留-被丢弃/被肢解(你注意到的车轮切割) MCU -只是两个?)    带非 ESD 安全空气工具的一个(更多)通道-应该"静止"烧烤...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朋友我们的热气工具是 ESD 安全工具、因此请停下来、让我们的想法成为可能。 议会担保公证书。 有多少张海报最终在这个论坛上出现了来自上述议会大厦的大量谬论。 有多少张海报尝试通过 ROM 引导加载程序 USB0 (?)刷写固件 失败、从未安装 JTAG 接头。 我的朋友应得到一些学分。 奇怪的是、在使用第一个 MCU (无热空气)时、在刷写任何固件之前、运行 LED 几乎没有亮起、故障 LED 完全亮起。 已检查 ROM 引导加载程序没有接触到这些引脚、第二个 MCU 没有问题、在刷写任何代码之前、任一 LED 甚至亮起。 最后一个原因让我相信、第一个 MCU 受到仓库处理或大型托盘的 ESD 影响 这两个都被记入贷方:-)

    任何新 PCB 中的第一个都应在总部组装、而不是由质量控制可能无法检测每个问题或验证 BOM 是否正确的第三方组装。 因此、如果装配体最初厌倦了通过 USB 端口闪存固件、而 MCU 则失败了、谁来为其付费? 至少通过 JTAG 闪存固件、我们可以立即确认 MCU 正在运行、并在下一个 RST 上实现25MHz XTAL 功能。

    也许您首次发布的分离电源评估更有可能在以后获得绿色印章 重点是如何阻止 PB1电流供应商自己的旗舰型 EKXL 受到类似降级的 VBUS 轨二极管的影响。 为什么没有人回答这种情况如何甚至可能因接地电势差或浪涌而发生。 自定义 PCB 接地轨铁氧体磁珠将 AGND 与降压开关的数字 GND 分开仅为20m Ω、小于可能产生的扼流圈。 此外、MCU 还可以通过200mA 的电流在铁氧体上产生4mv 的压降、并在不将其短路的情况下维持3V3 LDO、这是如何实现的、它正在进行热处理。 该电源轨分离功能无可挑剔、直到 USB0插入另一个直流接地、USB 接地端采用另一个175m Ω 铁氧体。 这次可能会移除接地上的 USB 铁氧体、或向 VBUS 引脚1添加相同的值。 请注意、TPS2051具有 VBUS/GND 铁氧体、可能存在错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBIST"] 您"如此努力"避免了这种澄清行动-同时要求供应商"交换 MCU"(代表您自己)-证明这是最有说服力的!  [/报价]

    同意为什么供应商未在  多个 LaunchPad 中测试其自己的 MCU、以确认 KCPDT 生产运行 与数据表声称的一样稳健。 如果代表具有独特的 PCB 预热器 的供应商、不会是一个疯狂的假设、他们可以在已知良好 的类似 PCB 中运行 KCPDT 的真实世界评估。 为什么高层管理人员甚至会抗议这一问题需要在这里提出。

    我认为这个问题不像 你看起来那样不公平。 也许  去 HQ 的旅行 可以解决这个问题、但现在的空中集市是一个杀手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    删除了 TPD4S012 ESD 器件、最终结果 USB0现在可与第3个 MCU 和强大的70安培 VBUS 5V 齐纳 ESD 器件配合使用。 似乎是集线器的部分原因、而 TPD 齐纳焊盘引脚6在封装内部可能接触不良。 必须硬按 DMM 探头引脚6以获得二极管压降读数(0.857v)、但它未短接至接地引脚4或断开。

    在首次移除100欧姆串联 ID 引脚 PB0后、通过配置 UCBCFG 寄存器 VBUS 器件模式、将 USB0ID 引脚强制为内部引脚、没有区别。 TPD4S012正在读取二极管压降两个方向引脚、从而导致 USB0 DP/DM/ID 引脚1、2、3。 奇怪的是、恢复中断正在发生、但 USB 不会配置基地址、并且还没有发送数据包、但收到了多个数据包。 XDS100v2 JTAG 的画面不是很清晰、但 TM4C1294 ICDI 产生了更好的调试结果。