请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:Code Composer Studio
当 MCU 的接口(TXD、RXD)与另一个用于连接以太网开关芯片的 PHY 串联时、除了使用电容器作为隔离外、如何计算和设计不同的上拉和下拉阻抗以解决网络连接问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
当 MCU 的接口(TXD、RXD)与另一个用于连接以太网开关芯片的 PHY 串联时、除了使用电容器作为隔离外、如何计算和设计不同的上拉和下拉阻抗以解决网络连接问题?
您好、Nick、
请参阅数据表并搜索标题为"以太网插孔的接口"的图。 另一个类似信息的地方是 此处应用手册中的第4.1节。