This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:以太网连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/670870/ccs-tm4c1294ncpdt-ethernet-connection

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

当 MCU 的接口(TXD、RXD)与另一个用于连接以太网开关芯片的 PHY 串联时、除了使用电容器作为隔离外、如何计算和设计不同的上拉和下拉阻抗以解决网络连接问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    哪个串行接口(UART?) 您使用的 MCU 的功能? TM4C1294NCPDT 具有内置 EMAC 和 PHY。 我不清楚您是通过 TXD、RXD 接口连接到另一个 PHY 的。 您是否绕过了 MCU 中的内置 EMAC 和 PHY? TM4C1294NCPDT 没有 MII/RMII 接口引脚分配、因此我想知道您是如何连接到外部 PHY 的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXD 和 RXD 是 M4中的以太网信号(EN0TXOP、EN0TXON 和 EN0RXIP、EN0RXIN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     请参阅数据表并搜索标题为"以太网插孔的接口"的图。 另一个类似信息的地方是 此处应用手册中的第4.1节。