This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-TMS57012:为 UART 通信使用 SCI 端口而不是 USB

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/669309/ccs-launchxl2-tms57012-using-sci-ports-instead-of-usb-for-uart-comms

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012

工具/软件:Code Composer Studio

您好论坛、  

我是 Launchpad 开发的完全初学者、并且正在努力通过电路板上的 SCI 引脚与我的 XL2-TMS570LS12建立 UART 通信。 我之前编写了一个 CCS 程序、以便通过 USB 成功读取终端、但很明显、我必须对代码进行调整才能通过引脚读取。 我使用的是 UM230XB 分线板、其标准 RX/TX/GND 跳线已插入我的 USB 端口。  

在 HCG 中、我启用了 SCI 和 SCI2以及 GIO 驱动程序。 我还启用了标准 VIM13、并将 SCI 和 SCI2中的 RX (因为我不确定将使用哪一个)设置为 ON。 我尚未将 LIN RX 设置为启用。  

在 CCS 中、我在浏览 sci.h 文件后尝试使用 sciREG 和 scilinREG 将 sciSEND 字符串连接到终端。 我已将跳线插入引脚 J2-3 (SciRX) J2-4 (SciTX)和 J3-2 (GND)。  

当我将分接线插入计算机时、它会选择端口 COM5并将其列为"USB 串行端口"、而不是常规的"UART 接口"列表。  

我假设我在这里缺少一些非常基本的东西、以便读取到终端。 我对新手的问题表示歉意、如果有人能够引导我找到合适的文档、以便在将来回答这些问题、我将不胜感激。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑:事实证明、这是我的分线板的驱动器问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息、Ben。 我很高兴您能够解决此问题。 如果出现任何其他问题、请告知我们、我们将非常乐意提供帮助。